This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:TDA4:RTOS 和 Linux 应使用哪个闪存

Guru**** 2689775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1589274/tda4al-q1-tda4-which-flash-memory-shall-be-used-for-the-rtos-linux

器件型号: TDA4AL-Q1

您好、

谢谢!

我们正在为一家印度 OEM 客户选择 TDA4AL 处理器。 我们需要连接 ADAS 应用中的摄像头和雷达。 由于我们将满足 ASIL D 合规性要求、因此我们需要使用具有 R5 内核的 RTOS 和具有 A72 内核的 Linux。 我们将进一步使用此处理器来简化电路板、能否介绍将哪种闪存(eMMC 或 OSPI 或两者)用于 Linux 和 RTOS?

另外、请分享刷写相同内容的详细步骤和过程。

 此致、

Vipul Kumar