This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:应找到 SGX 文件夹

Guru**** 2644985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1588319/am3358-notable-to-locate-sgx-folder

部件号: AM3358

您好:

我尝试从以下路径运行一些演示:

#/usr/bin/SGX/demos/DRM/OGLES2Coverflow
#/usr/bin/SGX/demos/DRM/OGLES2ChameleonMan
#/usr/bin/SGX/demos/DRM/OGLES2ExampleUI
#/usr/bin/SGX/demos/DRM/OGLES2Navigation

但我无法在/usr/bin.中看到 SGX 文件夹 请帮助我找到 SGX 文件夹、以便我可以测试这些演示。

谢谢你

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们不再支持上述演示、我们的团队正在努力更新文档。

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢您的答复