This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:kms CBE 演示 — 不会启动

Guru**** 2680595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1588345/am3358-kms-cbe-demo--not-startging

部件号: AM3358

你好

我将使用 TI SDK 09.03.05.02 来探索 GPU 加速。 在其中、我尝试运行 matrix_browser 演示。 我能够使用以下命令运行此演示:

./matrix_browser http://localhost/--windowed -platform eglfs.

但是,当我点击 KMS Cube 时, 我只能看到黑屏,然后在几秒钟内返回按钮,回到图标菜单。

此外,当我点击 qt5/activated tiles(或任何其他演示)时,我会看到以下消息:
“由于某个程序已经在运行、且其中包含该程序正尝试使用的锁、因此该程序无法运行“

请帮助我了解问题并成功运行矩阵演示。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们已停止支持矩阵浏览器。 我建议不要通过 CLI 启动 matrix_browser 和启动 qt 或 kmscube。

    此致、
    Krunal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还不错 感谢您的答复。