This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:在不同版本的 TDA4VM SDK 上刷写 DFU 时遇到不一致问题(后续)

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1589686/tda4vm-inconsistent-issues-encountered-when-flashing-dfu-on-different-versions-of-tda4vm-sdk-follow-up

器件型号: TDA4VM
Thread 中讨论的其他器件: DRA829

您好的团队、

1.我遇到了以下问题:当为 DRA829 和 TDA4VM JacintoTm 处理器使用不同版本的 DLP-J721E PROCESSOR-SDK-LINUX SDK 时、DFU 刷写无法正常工作。 有问题的版本是:10.01.00.04 (2024年12月18日)。 没有问题的版本为:09.02.00.05 (2024-4-8)

2.问题表现如下:当我使用 10.01.00.04 版本的 boot-adas-j721e-evm.tar.gz 文件时 ( 2024年12月18日)
在 DFU 固件升级过程中、器件遇到无法进入 DFU 模式的问题。 主机在 Linux 上完成了该操作
sudo dfu-util -R -a bootloader -D tiboot3.bin
sudo dfu-util -R -a sysfw.itb -D sysfw.itb.
串行 UART 终端会显示以下信息:

但是、在版本 09.02.00.05 (2024-4-8) 中、在 Linux 终端中执行命令...
sudo dfu-util -R -a bootloader -D tiboot3.bin
sudo dfu-util -R -a sysfw.itb -D sysfw.itb.
串行终端显示不同类型的打印信息:

可以清楚地看到、版本 09.02.00.05 (2024-4-8) 可以进入 DFU 模式以启动、但版本 10.01.00.04 (2024年12月18日) 没有打印信息以尝试从 DFU 引导。 但它们的运行是一致的。

问题:
1.我想知道 SYSFW ABI:4.0 和 SYSFW ABI:3.1 之间的区别。 是否是由 SYSFW ABI:4.0 版本引起的错误引起的。  

2.我想问:从版本 09.02.00.05 到 10.01.00.04、与 DFU 相关的硬件和软件是否有任何更改?

能否提供 J721EXSOMG01EVM 电路板的 DFU 操作手册?