This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J721S2XSOMXEVM:DRAM 地址映射

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: J721S2XSOMXEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1587212/j721s2xsomxevm-dram-address-mapping

器件型号: J721S2XSOMXEVM

您好的团队、

我们使用 J721S2XSOMXEVM 验证我们的新 DRAM 产品 (x32、2xCS、64GB)、但我们遇到了一些问题。

采用应力测试进行测试时、会显示错误地址、如下所示:

0x92e25a9ee
0x97efba0be
0x92dbfae8a

您能指导我如何将失败地址映射到 DRAM 中的列/银行/原始地址吗?

它是否与下面的映射表相同? 如何知道故障地址对应于 DRAM1 (U12) 或 DRAM2 (U23)?

[1:0]数据路径

[11:2]列

[14:12]银行

[15] CS

[33:16]行

谢谢。

Maurice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maurice、

    如何知道失败地址对应于 DRAM1 (U12) 或 DRAM2 (U23)?
    您能指导我如何将失败地址映射到 DRAM 中的 Column/Bank/quote?[/Raw ]

    我会跟进。

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们将尝试跨 DQ 位收集 2D 图像。

    同时、请指导我完成地址解码。

    实际上、在测试过程中有 3 次以上失败、我刚刚挑选了 3 次失败并将地址粘贴到这里。

    由于这是我们的新 DRAM 产品、这对我们非常重要、我们期待您的反馈。

    感谢您的帮助。

    B.R,
    Maurice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

     是否有任何地址解码更新?

    谢谢。

    B.R,
    Maurice