This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64EVM:如何使用 SBL_OSPI 缩短用户应用程序的验证时间

Guru**** 2689775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1574908/tmds64evm-how-to-reduce-the-verification-time-of-user-applications-with-sbl_ospi

器件型号: TMDS64EVM

工具/软件:

您好、TI 支持团队。

我正在使用 sbl_ospi_am64x-emv_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang。
SDK 为 mcu_plus_sdk_am263x_09_02_00_56。
为了检查用户应用中是否存在篡改、我正在调用
bootloader_parseMultiCoreAppImage
、但该功能需要大约 10 秒钟才能完成。
是否可以缩短处理时间?

写入闪存的用户应用程序大小约为 10MB。

此致、

今泉清正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiyomasa:

    写入闪存的用户应用程序大小约为 10MB。

    您能否解释一下为什么应用映像的大小这么大?

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,遇见 Thakar。

    感谢您的答复。

    这就是应用程序映像如此大的原因:
    我们使用商用操作系统、并随附各种附加功能、用户应用程序变得越来越大。

    此致、
    今泉清正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiyomasa:

    给我 1-2 天的时间提出一些建议。

    此致、
    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,遇见 Thakar。

    调查进展如何?
    如果您有任何改进建议、请告知我们。

    此致、
    今泉清正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    SDK 为 mcu_plus_sdk_am263x_09_02_00_56.

    您能告诉我您所使用的 AM64 SDK 版本吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Prashant Shivhare。

    SDK 为 MCU_PLUS_SDK_am64x_09_01_00_41。

    MCU_PLUS_SDK_am263x_09_02_00_56 不正确。

    此致、

    今泉清正。