This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:引导期间从 wave5 驱动器的内核警告转储

Guru**** 2689775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1588595/am62a7-kernel-warning-dump-from-the-wave5-driver-during-boot

器件型号: AM62A7

您好:

我目前正在努力将基于 AM62A 的定制电路板升级到 SDK 11.1 版本。 在引导测试期间、我遇到了一个罕见的警告错误、我认为该错误与 wave5 驱动器有关。 下面显示了该问题的一个片段:

[  OK  ] Found device /dev/mmcblk0p1.
         Starting File System Check on /dev/mmcblk0p1...
[  OK  ] Started Simple Network Management Protocol (SNMP) Daemon..
[  OK  ] Found device /dev/fb0.
         Starting Start psplash boot splash screen...
[  OK  ] Stopped Virtual Console Setup.
[  OK  ] Started Start psplash boot splash screen.
[  OK  ] Started Start psplash-systemd progress communication helper.
         Starting Virtual Console Setup...
[    9.710311] ------------[ cut here ]------------
[    9.717473] WARNING: CPU: 2 PID: 748 at /kernel/kthread.c:1430 kthread_destroy_worker+0x84/0x98
[    9.726214] Modules linked in: rpmsg_ctrl rpmsg_char snd_soc_tlv320aic26 onboard_usb_dev crct10dif_ce snd_soc_simple_card snd_soc_simple_card_utils e5010_jpeg_enc v4l2_jpeg pwm_omap_dmtimer display_connector wave5(-) videobuf2_dma_contig v4l2_mem2mem videobuf2_v4l2 rtc_ti_k3 k3_j72xx_bandgap rti_wdt videobuf2_memops videobuf2_common ti_k3_dsp_remoteproc tidss overlay videodev ti_k3_common ti_k3_r5_remoteproc snd_soc_davinci_mcasp drm_dma_helper snd_soc_ti_udma mcrc64 snd_soc_ti_edma sa2ul mc snd_soc_ti_sdma drm_display_helper ti_tfp410 drm_kms_helper omap_hwspinlock ltc2945 spi_omap2_mcspi omap_mailbox pwm_tiehrpwm at24 cfg80211 bluetooth ecdh_generic ecc rfkill cryptodev(O) fuse drm drm_panel_orientation_quirks backlight ipv6
[    9.790760] CPU: 2 UID: 0 PID: 748 Comm: rmmod Tainted: G           O       6.12.43-g-g897da7ab5fc0 #1
[    9.790792] Tainted: [O]=OOT_MODULE
[    9.790795] Hardware name: Critical Link MitySOM-AM62A (DT)
[    9.790800] pstate: 80000005 (Nzcv daif -PAN -UAO -TCO -DIT -SSBS BTYPE=--)
[    9.790808] pc : kthread_destroy_worker+0x84/0x98
[    9.790831] lr : kthread_destroy_worker+0x30/0x98
[    9.790838] sp : ffff8000833abc20
[    9.790842] x29: ffff8000833abc20 x28: ffff00000538a180 x27: 0000000000000000
[    9.790857] x26: 0000000000000000 x25: 0000000000000000 x24: 0000000000000000
[    9.790868] x23: ffff000000662490 x22: ffff000001b40c90 x21: ffff80007a1bc5e0
[    9.790879] x20: ffff000008538000 x19: ffff00000b275500 x18: 0000000000000000
[    9.790890] x17: ffff7ffffc606000 x16: ffff800081cd8000 x15: 0000000000000000
[    9.790901] x14: 0000000000000000 x13: 0000000000000000 x12: 0000000000000000
[    9.790912] x11: 00000000000000c0 x10: 0000000000000a10 x9 : ffff800080ed85a8
[    9.790923] x8 : ffff00000538abf0 x7 : 00000001f650a7e2 x6 : 0000000000000000
[    9.790934] x5 : 0000000000000003 x4 : ffff000008538028 x3 : 0000000000000000
[    9.790944] x2 : 0000000000000001 x1 : ffff000001fdc250 x0 : ffff00000b275508
[    9.790956] Call trace:
[    9.790960]  kthread_destroy_worker+0x84/0x98
[    9.790970]  wave5_vpu_remove+0xd0/0xe8 [wave5]
[    9.791003]  platform_remove+0x30/0x58
[    9.791016]  device_remove+0x54/0x90
[    9.791024]  device_release_driver_internal+0x1d4/0x238
[    9.791032]  driver_detach+0x54/0xa8
[    9.791040]  bus_remove_driver+0x74/0xd0
[    9.791047]  driver_unregister+0x38/0x70
[    9.791055]  platform_driver_unregister+0x1c/0x30
[    9.791064]  wave5_vpu_driver_exit+0x18/0x1358 [wave5]
[    9.791084]  __arm64_sys_delete_module+0x1c8/0x2b8
[    9.791094]  invoke_syscall+0x50/0x120
[    9.791105]  el0_svc_common.constprop.0+0xc8/0xf0
[    9.791115]  do_el0_svc+0x24/0x38
[    9.791123]  el0_svc+0x28/0x98
[    9.791134]  el0t_64_sync_handler+0x120/0x130
[    9.791143]  el0t_64_sync+0x190/0x198
[    9.791153] ---[ end trace 0000000000000000 ]---
[    9.820194] vdec 30210000.video-codec: Runtime PM usage count underflow!
[    9.908506] vdec 30210000.video-codec: error -ENXIO: IRQ index 0 not found
[   10.024628] vdec 30210000.video-codec: failed to get irq resource, falling back to polling
[  OK  ] Finished File System Check on /dev/[   10.034012] vdec 30210000.video-codec: OPP table not found in device tree
mmcblk0p1.
[   10.055246] vdec 30210000.video-codec: Added wave5 driver with caps: 'ENCODE' 'DECODE'
[   10.063438] vdec 30210000.video-codec: Product Code:      0x521c
[   10.069674] vdec 30210000.video-codec: Firmware Revision: 363254
         Mounting /run/media/mmcblk0p1...
         Starting Save/Restore Sound Card State...
         Starting File System Check on /dev/mmcblk1p1...

我认为这是 wave5 驱动程序的一个问题,因为这个转储的给定上下文发生在附近,我们 modprobe wave5 驱动程序和因为 wave5_VPU_remove() 函数在驱动程序/media/platform/chips-media/wave5/wava5-VPu.c 调用 kthread_destroy_worker ()。 该问题可能与竞争条件有关、并且发生的时间太短;然后它会试图破坏从未完全创建/初始化的东西、从而导致出现警告转储。 我还知道、在跟踪后直接输出的两条消息不是错误、而是一条警告、指出正在使用 HR 计时器轮询、因为 AM62A 没有路由中断(通过此 E2E)

是否有任何关于此问题发生的原因和可能的解决方案的见解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    并且每次引导时都会发生这种情况、您是否无法探测 wave5 驱动器? 您的定制电路板上以前的 SDK 版本中是否未出现此问题?

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suren、

    这是我的同事在一次引导中遇到的。 在之前的 SDK 版本测试中没有遇到这种情况。 我无法确认他们无法探测 wave5 驱动器、但看着输出、似乎 rmmod wave5 modprobe wave5 VPU_crolass=1 在 trace dump 之后被调用、因为这些命令的输出与打印的内容相匹配。 这篇文章的目的是至少确认为什么会发生这种情况,并使它知道它做了。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    感谢您的更新。  TI 的请求是: 如果您再次遇到该问题、请告知我们您为解决该问题所采取的确切步骤、以便我们在最后进行复制以便进一步调试。  

    重现问题时、请随时打开一个更新的主题、其中包含详细信息。

    我现在要关闭该主题。  

    此致、

    Suren