This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AH-Q1:TDA4AH LPDDR4 位交换(数据位混合)-有什么问题?

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1589474/tda4ah-q1-tda4ah-lpddr4-bit-swapping-data-bit-swizzling---what-s-the-deal

器件型号: TDA4AH-Q1

你(们)好

我们无法将其中一个数据字节通道从处理器一对一路由到存储器。

希望能够交换字节通道中的某些数据位以进行路由。 LPDDR4 电路板设计和布局布线指南文档指定了“不允许跨通道或在通道内进行字节交换“。

但是、技术参考手册中有一些与数据位混合相关的词语

“如果存储器器件 DQ 位在 PHY 处的接收顺序与 LPDDR 器件发送它们的顺序不同、则 DQ 数据已混合、并且必须重新排序回其原始形式、然后 CA 训练才能解读结果。 以下字段指定相应数据切片中的 DQ 混合:“

该子通道是否意味着 TDA4AH 可以处理字节通道内的位交换?

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Trevor、

    我们在将一个数据字节通道从处理器一对一路由到内存时遇到问题。

    你能详细说明一下以上几点吗?  

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布线非常拥挤、因此需要穿过该字节通道、而无需丢弃额外的过孔即可实现更多层转换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trevor:

    感谢您提供的其他信息 — 您是否知道这些布线拥塞的信号路由与定制电路板和 TI EVM 之间的比较情况?

    您是否还能说明哪个字节通道/DDRSS 导致问题、以及您想要交换哪些信号(如果已知)?

    一般而言、我们认为焊球图已经进行了优化以防止需要进行任何 DDR 信号交换、并想知道是否有其他原因导致拥塞。

    谢谢您、
    Kevin