This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67:布线引脚与 BOOTMODE 引脚进行多路复用

Guru**** 2680875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1589096/am67-trace-pins-muxed-with-bootmode-pins

器件型号: AM67

您好的团队、

我正在为客户开发用于其应用的引脚多路复用器、希望对与 BOOTMODE 引脚进行多路复用的布线引脚进行澄清。 它们通常尝试避免使用与任何 GPIO 进行多路复用的引导模式引脚。  

在这些引脚与 BOOTMODE 引脚进行多路复用的情况下、布线引脚如何工作? 在这种情况下、使用跟踪端口是否会遇到任何挑战?  

此致、
Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    引导模式引脚功能仅在 POR 附近有效。  在 TI EVM 上、缓冲器在复位时启用引导选择路径、然后复位后自然功能(布线或其他)是连接的功能。

    此致、
    理查德·W·