This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:快速引导时间 KPI:ROM 引导中出现意外的延时时间

Guru**** 2657865 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62P, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1574878/am62p-fast-boot-time-kpi-unexpected-time-delay-in-rom-boot

部件号: AM62P
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我希望在 WKUP 内核中实现快速引导并测量相应的时隙。 时间测量结果附在下面。

参考您的 AM62P 内部手册“启动时间 KPI“、ROM 启动时间消耗 30ms、TI 的测量值与测量值之间存在巨大差距。 我想知道这一点的原因、以及我们是否可以在 ROM 引导期间优化引导时间 KPI。 我们使用的引导模式是 OSPI。  

  

BR、

Bomiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bomiao:

    我可以在结束时进行测试以验证这一点、 您能告诉我几件事吗:

    1.这里 SBL stage1 映像的大小是多少?

    2.为了进行确认、您的 SoC 是处于 OSPI 引导模式还是 xSPI 引导模式?

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1. SBL1 阶段 1 图像的大小为 381kb。

    2.我认为引导模式是 OSPI NOR、参考了 MCU_SDK 教程。

    BR、

    Bomiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bomiao:

    请允许我在结束时运行一个测试、并检查是否可以重现这些结果、请预计本周中将得到回复。

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bomiao:

    对不起,延迟,我测试了这在我的最后,结果是如预期的。 我得到的 ROM 执行时间为 30ms、如文档中所述:

    我使用这种方法来测量这个: https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM62PX/11_01_16_13/exports/docs/linux/How_to_Guides/Target/How_to_boot_quickly.html#measurements

    是在 TI EVM 还是定制电路板上测试?  

    如果您使用的是定制电路板、则其上安装的闪存器件是什么?

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bomiao:

    我可以观察到的唯一区别是映像的大小、我使用的是 sbl_ospi_linux_stage1.release.tiimage、大小为 260KB、但我怀疑大小差异会导致这么大的时间差。我附加了我的 SBL OSPI stage-1 映像、您可以在您的最后进行测试、并检查是否观察到预期的时序。

    e2e.ti.com/.../sbl_5F00_ospi_5F00_linux_5F00_stage1.release.tiimage.zip

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的会议:

    我想问您在 sbl_start 设置哪个引脚为低电压、它是否与前面提到的教程 (MCU 接头 J11 上的 MCU_I2C0_SCL;引脚#24) 相同? 如果您能在下面附上整个工程、也会很好。  

    除此之外、我注意到我的映像名称为“sbl_ospi_linux_stage1.release.hs_fs.tiimage",“,您、您的映像名称为“sbl_ospi_linux_stage1.release.tiimage"。“。 剂量这意味着安全启动会影响 ROM 启动时间? 如果是、如何在 ROM 引导期间禁用安全启动?

    BR、

    Bomiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想问您在 sbl_start 设置哪个引脚低电压、它是否与上述教程 (MCU_I2C0_SCL;MCU 接头 J11 上的引脚#24) 相同?

    是的。

    如果您能在下面附加整个项目、也会很棒。  [/报价]

    请查看附件: e2e.ti.com/.../sbl_5F00_ospi_5F00_linux_5F00_stage1.zip

    除此之外、我还注意到我的映像名称为“sbl_ospi_linux_stage1.release.hs_fs.tiimage",“,您、您的映像名称为“sbl_ospi_linux_stage1.release.tiimage"
    “[/quote]

    这是一个错误。 我本来应该附加 hs_fs.tiimage 本身。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的会议:

    我已导入您昨天提供的项目、并在未进行任何修改的情况下进行了编译。 我刷写了二进制文件后、我们测得的 ROM 引导时间仍约为 70ms (73ms)。 我使用的 MCU+SDK 版本为 11.01.01.08、SysConfig 版本为 1.24.0。 我还附加了我们在刷写二进制文件期间使用的配置文件。 您能帮助我们仔细检查流程和代码是否合适吗?

    # First point to sbl_uart_uniflash_stage1 binary
    --flash-writer=sbl_prebuilt/am62px-sk/sbl_uart_uniflash_stage1.release.hs_fs.tiimage
    
    # Points to sbl_uart_uniflash_stage2 binary
    --file=../../examples/drivers/boot/sbl_uart_uniflash_multistage/sbl_uart_uniflash_stage2/am62px-sk/wkup-r5fss0-0_nortos/ti-arm-clang/sbl_uart_uniflash_stage2.release.appimage.hs_fs --operation=flash --flash-offset=0x0
    
    # Program the OSPI PHY tuning attack vector
    --operation=flash-phy-tuning-data
    
    # When sending bootloader make sure to flash at offset 0x0. ROM expects bootloader at offset 0x0
    --file=/home/fanbm/workspace_ccstheia/ospi_sbl_stage1/Debug/sbl_ospi_linux_stage1.Debug.hs_fs.tiimage --operation=flash --flash-offset=0x0
    
    
    

    非常感谢

    Bomiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bomiao:

    您能否分享分析器/示波器的屏幕截图、说明您此次测量的方式。 我只想确保测量结果正确无误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的会议:

    我附上下面的示波器屏幕截图。  

    BR、

    Bomiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bomiao:

    您能否分享 AM62P 器件顶部的器件型号或照片。 另外、请提供电路板版本号。

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的会议:

    请在 EVM 的器件型号上查找所附的照片。 另外、您能分享在哪里可以找到电路板版本号吗?  

    BR、

    Bomiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bomiao:

    您共享的图片也包含板版本号。 我之前尝试过 PROC164E1、显示了 ROM 执行时间为 30ms、符合预期。

    您正在使用 PROC164E1-1、所以我也尝试了这个版本的测试、我得到了 70ms 的 ROM 执行时间、和您一样。 Processor SDK 文档中记录的时间似乎来自 PROC164E1 、但在 PROC164E1-1 中、 该时间会增加。 让我在内部检查什么可能是同样的原因。

    此致。

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的会议:

    非常感谢您的耐心和努力、至少我们找到了原因。 我期待着你在内部检查后的答复。

    BR、

    Bomiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fan:

    我将在本周中期提供最新情况。

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的会议:

    到目前为止、您是否对此主题有任何更新?

    BR、

    Bomiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的会议:

    本周你有什么更新吗? 已经过了两个星期了。

    BR、

    Bomiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的会议:

    到目前为止、您是否对此主题有任何更新?

    BR、

    Bomiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fan:

    我观察到我的测试环境中的结果存在一些不一致性、我会尝试找出结果并返回给您。

    此致、

    会面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bomiao:

    我已经弄清楚为什么会观察到这种时序差异、这与电路板版本差异无关、这是由引导模式引脚设置造成的。 您可以尝试使用以下引导模式设置再次测试此设置:

    引导模式[ 8:15 ](SW5)= 0100 0000
    引导模式[ 0:7 ](SW4)= 1100 1110
    MCU+SDK 指南中 OSPI NOR 引导模式的映像的 BOOTMODE[9]= 0、这会禁用 SFDP、从而导致引导时间变慢。 您可以通过将引导模式[9]更改为 1 来启用 SFDP。
    此致、
    会面。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的会议:

    在 OSPI 引导模式下启用 SFDP 时、在 EVM 和定制电路板上、我测量的 ROM 引导时间均约为 30ms。  

    非常感谢您的耐心和努力。

    BR、

    Bomiao