This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69:了解 SDK 版本

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1588158/am69-understanding-sdk-version

器件型号: AM69

大家好、E2E 专家:

你好。

因此、我无法更新 EVM 上的 SDK。   我听说电路板上的 SDK 是版本 09.01、但根据我能看到的、它看起来是版本 10.01。  有人可以根据以下信息为我确认我们运行的 SDK 版本吗?  ECHO $EDGEAI_SDK_VERSION 不返回任何与我有点关系的内容。

感谢您的帮助!

AM69-SK:~ó n$ cat /etc/os-release
ID=
NAME=阿拉戈
VERSION=“2023.10"</s>“
版本_ID=2023.10
Pretty_name=“Arago 2023.10“
CPE_NAME=“CPE:/o:openembedded:Arago:2023.10“
AM69-SK:~$ ls /usr/lib | grep libtivision
libtivision_apps.so
libtivision_apps.so.10.1.0
AM69-SK:~$ echo $EDGEAI_SDK_VERSION

AM69-SK:~ó n$ uname -r
6.6.44-ti-01478-g541c20281af7-dirty

 

此致、

公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  TICSC:

    电路板看起来运行的是 SDK 10.01。 根据您的日志、文件 libtivision_apps.so.10.1.0 显然与 10.01 版本匹配、而不是 09.01。

    此致、

    Karthik