This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:评估 QSPI 使用情况的方法。

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1586181/sk-am62a-lp-method-for-evaluating-the-use-of-qspi

器件型号: SK-AM62A-LP

尊敬的专家:

我想将 QuadSPI 与 FreeRTOS 配合使用;

问题 1:您能解释一下如何从 OctalSPI 切换吗?  
问题 2:另外、QuadSPI 是否没有专用驱动器、或者是否与 OctalSPI 驱动器共享?

纵观 AM62Ax MCU+ SDK、似乎没有 Q 电路板库 (SDK\source\board\flash\QSPI) 中的 SPI、但只有 O 驱动程序库中的 SPI (SDK\source\drivers\ospi)。 根据 此 URL、我不确定只更改引脚数和 PHY 配置是否足够、或者是否需要使用电路板库中 flash_nor_qsp.cc/h 使用的 QSPI_*函数。

此致、
正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请参阅以下常见问题解答:  【常见问题解答】QSPI-AM62X:如何连接 MCU-PLUS-SDK 闪存器件 

    另外、请告诉我您计划使用的 QSPI 闪存器件?

    如果我有之前调试的配置值、可以通过 E2E 将其发送给您。

    此外、用于 OSPI 和 QSPI 的驱动器相同、为 source/drivers/ospi/V0。 请注意、闪存文件包含在 source/board/flash/ospi 下、因此目前不会使用 QSPI 文件。 顶层 OSPI 驱动程序和电路板文件适用于 OSPI、也适用于 QSPI 和 SPI 向后兼容。 希望这澄清了你的疑虑。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Vaibhav-san、

    请您回复。 我明白了。

    客户计划使用 QSPI 闪存。 尽管 EVM 能够评估 xSPI Boot、但他们将使用 QSPI Boot 引导模式继续进行评估。

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果您需要 QSPI 引导模式方面的任何更多帮助、请告诉我们。

    对于 QSPI 闪存、需要考虑的一些事项:

    1. 通读 TRM 一节、了解如何在 QSPI 中完成引导。
    2. 检查闪存是否支持相同的命令、地址字节和虚拟周期。 您可以在闪存数据表中找到这一点。
    3. 另请注意、要在 1S-1S-4S 中引导、闪存需要在引导前设置其 QE 位。 QE 是四路使能位、可在闪存数据表中找到。  

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Vaibhav-san、

    为您的支持而挑战您。

    我们已与您共享上述信息、如果出现任何其他问题、我们将再次与您联系。

    此致、
    正常