器件型号: AM62A7
尊敬的 TI 专家:
我们创建了两个流水线:一个用于显示从摄像头传输的数据、称为 预览流水线 、另一个用于播放 SD 卡中的视频文件、称为 回放流水线 。
我们遇到了一个问题:从 SD 卡播放视频文件时、我们首先将预览流水线的状态设置为 已暂停 、然后将播放流水线的状态设置为 播放 。 在视频完成播放后、我们将预览流水线的状态设置为 播放 以及回放流水线状态到的距离 已暂停 。
但是、我们发现在将预览流水线的状态设置为时 播放 、它并不总是成功地过渡到播放状态—有时它会保留在中 已暂停 状态。 发生这种情况时、显示屏会显示黑屏、并且摄像头图像不可见。
此问题随机出现。 即使我们尝试将预览流水线的状态设置为 播放 在代码中多次出现此问题、但仍然偶尔出现、概率相对较低。
下面是我们的播放流水线和预览流水线图。


感谢您的帮助!
此致、
Kangbai Li