This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LED-CONTROLLER-GUI:跟进 LED-CONTROLLER-GUI 访问申请

Guru**** 2644735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1578604/led-controller-gui-follow-up-on-access-request-for-led-controller-gui

部件号:LED-CONTROLLER-GUI

我正在跟进我关于 TI 安全资源 LED-CONTROLLER-GUI 的访问权限申请、该申请已挂起约三个月。 我之前没有问题地访问过其他 TI 安全资源、大约三周前我做了跟进、但还没有收到更新。

能否请您提供状态更新、或者告诉我是否需要在我这边执行任何其他步骤? 如果我们无法访问 GUI 软件、我们可能需要将设计更改为不同的 IC。

感谢您的时间和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keira:

    您与谁跟进?  您要使用的器件以及应用是什么。  您所在的地区是否有 TI 代表?  此 GUI 可能是我们门控商品的一部分、我们需要验证您是客户而不是竞争对手。  

    -fhoude

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fhoude:

    我没有任何 TI 代表联系人、因此通过支持表单进行了跟进。 没有人就软件访问请求与我联系。 我们目前正在 为工业自动化成像器件开发一种使用 TPS92520 的产品。 我不知道我所在地区有任何代表。 我愿意回答任何问题、以证明我不是竞争对手、如果您能让我与某个人联系、我会很乐意回答。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keira:  

    我相信您昨天获得了访问权限。 如果您以后有任何问题、敬请告知。  

    此致、
    Daniel