器件型号: TDA4VH-Q1
通过将 J784S4 SDK 与 Vision Apps 与 TIOVX 配合使用、我正在寻找方便地为每种传感器类型配置 AE 值的方法、例如通过读取文件系统中的配置文件(而不重新编译传感器驱动程序代码)。
创建 TIOVX AEWB 节点时、MCU FW 会使用控制命令 image_sensor_CTRLCMD_GETEXPPRG 将 AE 值发送到 AEWB 内核 、并将 其作为结构 IssAeDynamicParams 发送。
我想知道是否有其他方法来传递这些值、无论是在节点初始化时还是在创建 AEWB 节点后作为更新。 从 这个答案 可以看出、过去似乎有一个这样的命令 (ALGORITHM_AEWB_LINK_CMD_SET_AE_DYNAMIC_PARAMS)、但我没有找到一个现代等效命令。 此功能是否仍然可用?
使用 TI 2A 包装器时 、这些值作为参数 SENSOR_CONFIG_GET *SENSOR_IN_DATA 传递、但据我所知、2A 包装器只有在使用 V4L2 从 Linux 采集数据时才适用、也不适用于使用 TIOVX 节点从 MCU FW 采集 J784S4 ADAS SDK 数据。