器件型号: AM625
您好:
我在 PRU 中实现了一个 SPI (bit-banged) 从协议。 SPI 主器件正在(连续)流式传输每个芯片选择 2k 以上字节的数据、速度@ 12MHz。 PRU 固件将数据直接存储在 DDR 中。
代码可以使用、但很少有 PRU 错过 SPI 时序(我有一个垃圾数据)的情况、这是因为将数据传输到 DDR 会减慢循环速度。
我尝试将数据放入共享 MEM 中、工作正常。 但是、共享存储器只有 32k、不足以处理大量数据。
PRU 已经在运行@ 333MHz 的时钟速度、我想知道您是否可以提供任何其他信息或想法、以便我可以更快地在 DDR 中写入数据?
此致、
John Tobias