This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:我有一个名为 MTCNN 的视觉 AI 模型。 如何使用 Vision App 将该模型部署到 TDA4VM 上?

Guru**** 2692745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1589920/tda4vm-i-have-a-vision-ai-model-named-mtcnn-how-can-i-deploy-this-model-to-the-tda4vm-using-vision-app

器件型号: TDA4VM

您好、

我见过 RTOS SDK 中的视觉应用演示。 我已成功执行电路板上的所有默认演示模型。 但是,我有一个完全不同的模型命名 MTCNN,它有一个完全不同的预处理和后处理步骤。 我无法使用演示模型的这些预处理和后处理。  

老实说、对我来说、很难理解 AVP_PRE_POC_MODULE.c 和 AVP_POS_PROC_MODULE.c 文件中的预处理和后处理实现。 如果我能以某种方式理解它,那么我可以尝试为我的模型实现预处理和后处理。 您能不能以一种天真的方式引导我摆脱这个问题。

 

此致、

Vishnu K K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    首先、您能否在 TIDLRT 或 OSRT 下运行模型?  如果你不知道这些是什么意思,请问我。  如果可以、请将此问题咨询 Vision Apps 专家。  如果您无法使用 TIDL 运行模型、我可以为您提供帮助。

    如果您无法运行模型、我需要.onnx 文件、我们可以开始使用。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    我没有尝试在 TIDLRT 或 OSRT 下运行模型。 我相信使用 TIDLRT 和 OSRT 在 TI 电路板上运行模型。 我对这些事情不是很了解。  

    此致、

    Vishnu K K  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    请在跑步前学习行走。  通过查看模型在 OSRT 下的运行方式(最简单)、首先找出问题所在。  或 TIDLRT。  验证后、围绕它添加视觉应用。  请 将问题划分为可管理的部分。  请将您拥有的模型和配置文件发送给我、我可以进行查看。

    此致、

    Chris