This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM625 是否支持来自制造商的修复 MAC ID。

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1589031/am625-does-the-am625-support-fix-mac-id-from-the-manufacturer

器件型号: AM625

大家好、TI 专家。

我正在使用 AM625、但我想知道有关设置 SoC MAC ID 的信息。 制造商是否提供通过电子保险丝内置的 MAC ID、或者如何知道? 请引导我完成这个过程。  

此致、

Aditya Tandulwadkar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    请查看此 常见问题解答 、如果对此有所帮助、请告知我。

    谢谢、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    我的当前配置是
    1.我有 2 个以太网 PHY、其中第一个是 RGMII、第二个是 RMII
    2.在这 2 个 PHY 中、我禁用了 PHY1(即 RGMII)并使用 PHY2 RMII 作为 eth0、我特意执行了此操作、并从器件树中禁用了 PHY1

    现在、Linux 启动后、如何从 eFUSE 存储器(即我的 RMII 以太网 PHY)中获取 eth0 的 MAC_ID?

    此致、
    Aditya Tandulwadkar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    您查看了  常见问题解答 吗? 您是否尝试过在 14.2.1.1.3.2.13 WKUP_CTRL_MMR_CFG0_MAC_ID0 寄存器中读取寄存器?

    谢谢、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经阅读了 TRM 以及 常见问题解答、但适用于 eth0、eth1 呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    请参阅此主题及其中提到的常见问题解答?  

      AM6442:Mac ID 管理 

    谢谢、

    Stan