This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69:产品选择技术确认

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: AM69, AM68

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1588302/am69-technical-confirmation-for-product-selection

器件型号: AM69
Thread: AM68 中讨论的其他器件

您好的团队、

我的客户正在考虑使用 AM69 来参与他们的项目。

他们希望确认以下各项。

请帮帮我。

编号

问题

1.

AM69x 4 核产品系列目前是否存在?

2.

使用 R 内核(例如提供专用 RTOS)是否需要任何内容?

3.

我能否控制来自 R 内核的视频输出(在将视频写入帧缓冲区的级别)?

4.

能否从 R CORE 控制 PCIe?

5.

R CORE 是否与大端字节序或小端字节序兼容?

6.

它是否兼容 Wayland (Weston)?

7.

是否支持 X11(X Windows 系统)?

8.

是否可以在两个 R 内核中的每一个上引导 RTOS(是否可以同时引导 3 个 OS、包括 A 内核)?

9.

是否有任何推荐的 JTAG 调试器?

10.

是否有对 AM69x 的中间件支持?

 

此致、

Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenley:  

    我可以谈谈其中一些问题:  

    3.你能分享你的视频输出用例吗? 您是否正在使用编解码器并询问是否可以写入 R-CORE 显示缓冲区? 在我们的标准 Linux SDK 中、A72 拥有显示屏、但在 Vision-Apps SDK (Linux+RTOS) 中、显示屏使用 RTOS 驱动程序、这意味着它在 R5F 上运行。

    6.是的,Wayland(由 Weston)兼容并支持 Linux 上的窗口系统。

    7.不支持 X11 窗口系统。

    10、GStreamer、OpenGLES、OpenCL、TIOVX 等拥有广泛的中间件和驱动程序支持 如果您对您要了解的特定堆栈有更多详细信息、请告诉我。

    我们的其他专家是 OOO、因此预计会有一些延迟。

    谢谢、
    Sarabesh S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sarabesh:

    感谢您的反馈。

    让我向客户确认一下。

    已注意。 期待您对其他问题的反馈。

    此致、

    Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenley、

     【常见问题解答】AM68/AM68A 和 AM69/AM69A 器件的支持转换重要注意事项 

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keerthy

    让我确认一下、确保我的理解正确无误。

    1.客户需要购买 SOM 并在批量生产中使用 SOM 才能获得第三方的支持?  
    2.如果是,如果客户想自己设计而不在大规模生产中使用 SOM ,该怎么办?  根本不支持?  
    3.有关设备的任何问题将从现在起由第三方处理? TI 不提供支持?  

    提前感谢您、

    Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid=“558848" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1588302/am69-technical-confirmation-for-product-selection/6122283 客户需要购买 SOM 并在大规模生产中使用 SOM 才能从第三方获得支持?  [/报价]

    正确。

    [quote userid=“558848" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1588302/am69-technical-confirmation-for-product-selection/6122283 如果是、如果客户希望在不将 SOM 用于大规模生产的情况下自行设计、该怎么办?  根本不支持?  
    [/报价]

    是、TI 不提供支持。

    [quote userid=“558848" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1588302/am69-technical-confirmation-for-product-selection/6122283 有关设备的任何问题将从现在起由第三方处理? TI 不提供支持?  
    [/报价]

    没错。  

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthy:

    谢谢你。

    您能否分享此决定的背景?

    此致、

    Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenley、

    这种转换仅针对 AM68/69:  【常见问题解答】AM68/AM68A 和 AM69/AM69A 器件的支持转换重要注意事项 

    关闭此主题。

    - Keerthy