This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:v4l2_decode_module crush

Guru**** 2680595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1587874/j722sxh01evm-v4l2_decode_module-crush

器件型号: J722SXH01EVM

TI-PROCESSOR-SDK-RTOS-j722s-EVM-11_00_00_06/edgeai/edgeai-tiovx-apps/modules/v4l2_decode_module.c src
TI-PROCESSOR-SDK-RTOS-j722s-EVM-11_00_00_06/edgeai/edgeai-tiovx-apps/modules/v4l2_encode_module.c src
TI-PROCESSOR-SDK-RTOS-j722s-EVM-11_00_00_06/edgeai/edgeai-tiovx-apps/test/app_tiovx_linux_decode_display_test.c

对使用 v4l2_decode_module 编码的 h264 文件进行解码时、将显示以下崩溃消息。 但可以使用播放器正常播放 H264 文件。 请帮助调查此问题并提供修改建议。 谢谢!

0398698ebe7ef716de409d06192ab42b.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    操作步骤:
    1.使用 v4l2_decode_module 对 SDK 中的内置 video0_1280_768.h264 文件进行解码并获取 nv12 文件。
    2.将 nv12 文件从 v4l2_decode_module 解码并使用 v4l2_encode_module 将其编码为 h264 文件;
    3.对从 v4l2_encode_module 获取的 h264 文件进行编码、并使用 v4l2_decode_module 对 h264 进行解码、从而产生崩溃消息。

    操作步骤:μ s
    使用 将sdk 自带的 v4l2_decode_module h264文件解码、得到nv12文件的。video0_1280_768
    将 v4l2_decode_module 解码出来的 nv12文件、使用 v4l2_encode_module 编码得到 h264文件;
    将 v4l2_encode_module 编码得到的h264文件、用v4l2 _decode_module将sdk解码、出现崩溃信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此主题、因为其主题与  J722SXH01EVM 相同:J722S SDK:使用 v4l2_decode_module 解码 h264 文件(使用 v4l2_encode_module crush 编码) 

    目前正在进行讨论。