This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:[BT]切换到 H4 协议

Guru**** 2649655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1591331/am623-bt-switching-to-h4-protocol

器件型号: AM623

您好、

我们使用的是 BT 芯片 CSR8311A12。 默认情况下、它已启用 HCI BCSP 结构。
目前、我们正在尝试将其更改为 H4 结构。 但器件没有启动。 我们使用 hciattach 命令将其与 UART 连接。

提前感谢

此致、
Salih

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    指定的专家目前已离职、预计在答复方面会有一些延迟。 如果您在本周结束时未收到回复、请 Ping 此主题。

    此致、
    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Salih:

    由于节假日、大多数工程团队本周都要外出。 预计下周会有回复。

    CSR8311A12 不是 TI 器件、因此我们可在 TI E2E 论坛上提供的支持非常有限。

    您是在 TI EVM 或定制硬件上测试它吗? 如果是定制硬件、TI EVM 上是否也会发生这种情况?

    您使用的是哪个 SDK 以及哪个版本?

    此致、

    Anshu