Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AM62A7-Q1
主题中讨论的其他器件: SK-AM62A-LP
我已经下载并刷写了
tisdk-edgeai-image-am62a-evm-11.01.07.05.rootfs.wic.xz 至 SD 卡、 SK-AM62A-LP 开发板启动正常、接下来我安装了 ti-processor-sdk-linux-edgeai-am62a-evm-11.01.07.05-Linux-x86-Install.bin、按照本指南构建新的内核映像、
export CROSS_COMPILE_64="${SDK_INSTALL_DIR}/linux-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/aarch64-oe-linux/aarch64-oe-linux-"
export SYSROOT_64="${SDK_INSTALL_DIR}/linux-devkit/sysroots/aarch64-oe-linux"
export CC_64="${CROSS_COMPILE_64}gcc --sysroot=${SYSROOT_64}"
export CROSS_COMPILE_32="${SDK_INSTALL_DIR}/k3r5-devkit/sysroots/x86_64-arago-linux/usr/bin/arm-oe-eabi/arm-oe-eabi-"
make -j4 ARCH=arm64 CROSS_COMPILE="$CROSS_COMPILE_64" Image
但现在我在启动时看到了这个错误
这里缺少什么?
rmmod: ERROR: Module wave5 is not currently loaded modprobe: FATAL: Module wave5 not found in directory /lib/modules/6.12.35-g72f48d59b8f0-dirty terminate called after throwing an instance of 'std::runtime_error' what(): failed to find DRM cards
这里缺少什么?