This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1:关于 VPAC 的 LDC 模块是否可以提高图像分辨率

Guru**** 2649275 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1590851/tda4aen-q1-regarding-whether-the-ldc-module-of-vpac-can-increase-the-image-resolution

器件型号: TDA4AEN-Q1
Thread: TDA4VM 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 专家:

请问 TDA4VM VPAC 的 LDC 模块是否支持将输入图像 (1920x1536) 转换为分辨率为 3840x3072 的输出图像?

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯,它可能,但我会 要求 华刚 在这里确认。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ding:

    将输入图像 (1920x1536) 转换为分辨率为 3840x3072 的输出图像?

    您是指将输入图像上调 2 倍吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    是的。 我计划使用 LDC 进行透视变换、并通过提高图像分辨率来减少视场损失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ding:

    是的。 我计划使用 LDC 进行透视变换、并通过提高图像分辨率来减少视场损失。

    LDC 的输出图像可能大于输入图像。

    但视图损失是主要的水平侧。