This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:J721S2 RAW16 传感器无法启动 — 申请配置审核

Guru**** 2648525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1590313/tda4al-q1-j721s2-raw16-sensor-cannot-bring-up-request-configuration-review

器件型号: TDA4AL-Q1

尊敬的 TI 专家:

我在 J721S2 上引入 RAW16 传感器时遇到问题。  
您能否帮助检查 RAW16 的以下默认配置是否正确?

谢谢。

SENSOR_ID 728
PRJ_DIR ../..
SENSOR_NAME imx728_rccg_16b_fih
SENSOR_DCC_NAME ''

SENSOR_WIDTH 3840
SENSOR_HEIGHT 2160

# 0=RGGB; 1=GRBG; 2=GBRG; 3=BGGR, 4=MONO,
#10=RGGI, 11=GRIG, 12=BGGI, 13=GBIG, 14=GIRG, 15=IGGR, 16=GIBG, 17=IGGB
COLOR_PATTERN 0

# sensor mode: 0 for linear (no decompanding), 1 for WDR (decompanding)
WDR_MODE 1

# raw sensor image BIT_DEPTH: it may be 8, 10, or 12 for linear sensors; typically 12 for WDR mode because of companding
BIT_DEPTH 16

# WDR BIT_DEPTH: WDR raw sensor image bitdepth after decompanding, typically 20 or 24
WDR_BIT_DEPTH 24

# WDR decompanding knee points (comma separated without spaces in between)
WDR_KNEE_X 0,8192,22528,36864,51200,65535
WDR_KNEE_Y 0,8192,158610,581071,5727902,16777215

# Sensor black level to subtract before decompanding (for linear sensors only and some Sony WDR sensors)
BLACK_PRE  0

# Sensor black level to subtract after decompanding (for most WDR sensors and all linear sensors)
BLACK_POST  0

# GAMMA value for compressing 20/24-bit WDR raw to 16-bit ISP internal
# typically around 50 (0.5) for 24-bit WDR sensors and 70 (0.7) for 20-bit sensors
GAMMA_PRE 48

# LSB location for H3A input bit range (from bit-H3A_INPUT_LSB to bit-H3A_INPUT_LSB+9)
H3A_INPUT_LSB 2

# Choose the default gamma curve used for YUV output: 0 for BT709, 1 for a high contrast gamma curve
YUV_GAMMA 0

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YL:

    我在 J721S2 上启动 RAW16 传感器时遇到问题。  
    [/报价]

    您到底遇到了什么问题?

    [引述 userid=“634603" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1590313/tda4al-q1-j721s2-raw16-sensor-cannot-bring-up-request-configuration-review

    您能否帮助检查 RAW16 的以下默认配置是否正确?

    [/报价]

    我在配置文件中没有发现任何错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Gang Hua、

    当传感器输出 RAW16 时、您能否帮助确认 H3A_INPUT_LSB 的正确值?

    从文档中可以看出、H3A 似乎始终处理 10 位输入范围:
    # H3A 输入位范围的 LSB 位置(从 bit-H3A_INPUT_LSB 到 bit-H3A_INPUT_LSB+9)

    在这种情况下:
    H3A_INPUT_LSB = 2

    我的问题是:
    对于 RAW16 传感器(16 位有效输出)、建议的 H3A_INPUT_LSB 值是多少?
    2. H3A 块内部是否在固定的 10 位输入宽度上运行,而不考虑传感器位深?

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YL:

    [引述 userid=“634603" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1590313/tda4al-q1-j721s2-raw16-sensor-cannot-bring-up-request-configuration-review/6128163

    当传感器输出 RAW16 时、您能否帮助确认 H3A_INPUT_LSB 的正确值?

    [/报价]

    我假设您使用 16 位伴随格式的传感器(仍为 24 位 HDR)。
      如果在更改前将传感器输出更改为 16 位、则不应影响“H3A_INPUT_LSB"。“。

    [引述 userid=“634603" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1590313/tda4al-q1-j721s2-raw16-sensor-cannot-bring-up-request-configuration-review/6128163

    从文档中可以看出、H3A 似乎始终处理 10 位输入范围:
    # H3A 输入位范围的 LSB 位置(从 bit-H3A_INPUT_LSB 到 bit-H3A_INPUT_LSB+9)

    [/报价]

    是的、H3A 输入限制为 10 位。
    我们必须选择要使用的 10 位(来自 24 位 HDR)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨, 华刚 ,

    对于 RAW16 传感器输出、我们是否应该将 H3A_INPUT_LSB 更新为 6、以便正确选择 MSB 位、从而防止 H3A 模块对包含更多噪声的低位进行采样?
    我想确认在这种情况下、LSB = 6 是否是 MSB 对齐的正确配置。

    此外、我能否确认我们是否可以继续使用以下 H3A LUT 文件?

    IMX728_lut_h3a_16to10_g0.48_global.txt

    https://git.ti.com/cgit/processor-sdk/imaging/tree/sensor_drv/src dcc/imx728/dCC_XMLs/WDR/IMX728_LUT_H3A_16to10_g0.48_global.txt?h=main

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YL:

    H3A LSB 值的典型选择介于 2 和 6 之间。

    我通常会根据 AE/AWB 性能选择 H3A 输入位。
    例如、使用低位可能会遇到非常明亮的输入图像问题(即没有暗像素,并且 H3A 输入大部分是饱和的)。
    另一方面、使用高位可能会遇到极暗的输入图像问题。

    如果传感器曝光相同、则传感器压缩位深度不会影响 H3A。