This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:如何使用 TI 工具 (SysConfig 或 PinMux) 验证 AM6442 的 Pinmux 配置?

Guru**** 2648375 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6442, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1590427/am6442-how-to-verify-pinmux-configuration-for-am6442-using-ti-tools-sysconfig-or-pinmux

器件型号: AM6442
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

您好的团队、

部分:- AM6442

1) 是否有官方 TI 工具或推荐方法  验证 pinmux 配置 (方向,上拉/下拉设置)?

2) 这可以使用来完成  其中概述了 SysConfig PinMux 工具 对于 AM64x 器件? 如果是、请分享链接或步骤。

3) 如果不存在工具,在运行时验证引脚状态的最佳方法是什么?

此致、

Ravilla Dinesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ravilla、

    我不确定我是否理解你的问题。 是的、我们建议使用 pinmux 工具为您的 Linux 器件树文件或其他配置文件生成 pinmux 设置。 您可以从 TI developer Zone > tools > sysconfig:
    https://dev.ti.com/

    要访问 pinmux 工具、请选择一个器件、但不要选择软件产品:

    如果要从特定 EVM 的默认 pinmux 设置开始、您可以从“EVM"页面“页面>“设计文件“获取这些 pinmux 设置:
    https://www.ti.com/tool/TMDS64EVM

    此致、

    Nick