This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5708:内核崩溃

Guru**** 2649655 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1590335/am5708-kernel-crash

部件号: AM5708

使用 AM5708 进行开发。

我正在使用内核版本 6.1.119、但我遇到内核崩溃。

我一直在调查各种选项、但我无法找出原因。

它可能是内核版本不兼容吗?

我很着急、希望能快速回答。

 

山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yamada-San、

    很抱歉您遇到了困难。 您能否分享您正在使用的电路板? 您正在使用哪个软件库?

    是否在使用 SDK 9.x?

    请按照以下说明发布完整日志: (+)【常见问题解答】如何将文件或链接附加到我的帖子? -站点支持论坛 — 站点支持- TI E2E 支持论坛

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josue、

    感谢您的关注。

    我们使用的电路板是我们正在开发的定制电路板。

    SDK 版本为 SDK9.3.6.5。

    工程师表示在显示日志之前发生内核错误。

    这是一场恐慌,而不是一场崩溃。

    我们再次期待您的及时评论。

    此致、

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamada-San,

    你怎么知道这是一个内核恐慌?

    SPL 或 U-boot 是否有任何日志?  

    是正在使用的 SDK 中的默认映像、还是对器件树进行了修改?

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Josue、

    感谢您联系我们。

    我们的工程师在周末分析了这个问题、并解决了这个问题。

    AM5708 标签似乎未正确写入。

    谢谢你。

    山田浩史