This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P-Q1:关于 DDR 配置

Guru**** 2648525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1590184/am62p-q1-regarding-the-configuration-of-ddr

器件型号: AM62P-Q1

与 DDR 配置相关的更多信息

 

背景:SDK11.1 CCS2020

 

有关的现象

SDK 的示例 SBL_UART 在 Desay SV 机器上烧录、而 DDR 初始化在 SBL UART Stage 1 中损毁。 DDR 使用 Micron。 58aa4b6758df7e46b6679ed3167b7cb6.png

 

Micron 的 DDR 材料编号:MT53E512M32D1ZW-046  

200b_z42m_automotive_lpddr4x_lpddr4.pdf 

我们需要您根据此材料编号为我们重新调整 DDR 配置、并生成新的 board_ddrReginit.h 文件。

谢谢你