This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:Code Composer Studio CCS 21.8.1 Linux 安装失败

Guru**** 2652475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1581017/ccstudio-code-composer-studio-ccs-21-8-1-linux-installation-fails

部件号: CCSTUDIO

尊敬的 TI 支持团队:

我们在一些大学课程中与学生一起使用 Code Composer Studio。 目前、我们的两名学生在尝试在 Linux 系统上安装 CCS 21.8.1 版本时遇到了相同的问题。

附件是安装期间收到的错误消息的两个屏幕截图。 错误文本如下所示:

cs_error:无法安装可执行文件/tmp/cs_[id-number]/DMED/ti_cgt_dmed_1.1.6_linux_installer_x86.bin:  
运行/tmp/cs_[id-number]/DMED/ti_cgt_dmed_1.1.6_linux_installer_x86.bin 时出错
-前缀“opt/ti/ccs1281/ccs"</s>“
-eclipseprefix “opt/ti/ccs1281/cs/eclipse"</s>“
--模式无人值守
-installer-log “opt/ti/ccs1281/ccs/install_logs/[id-number]"</s>“
-- CCS true:子进程异常退出。

ErrorInstallCCS_crop.png

 ksnip_20251023-085442.png

 

您能告诉我们如何在这些笔记本电脑上成功安装 CCS 吗?

非常感谢您提供的任何帮助或故障排除步骤。

提前感谢您的帮助。

此致、
Robert

(编辑:细微的外观更改)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    正在使用哪个 Linux 发行版? 请注意、Ubuntu 18.04/20.04/22.04 是支持的 Linux 发行版。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki、

    感谢您照顾我的问题。
    我知道这不是 Ubuntu、但我真的很感激一些关于从哪里开始的提示。 我不能要求我的学生切换他们的操作系统。
    我相信这些系统可能在运行 Arch Linux。
    提前感谢!

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会提请安装人员专家注意这一主题。 请注意、由于这是一个不受支持的环境、我们可能在提供的支持量方面受到限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前,我们的大多数“Linux"学生“学生似乎都在使用 Arch Linux。 由于 12.8.1 版本是切换到 Theia 之前的最后一个版本、由于我们目前不知道是否或何时能够升级到 20+版本、因此为学生的安装困难提供可靠的解决方案将非常有帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    您知道学员是否将 CCS 安装为“SUDO",“,如果、如果不是、您能让他们尝试一下吗? 此外、您是否可以要求他们在中查找安装日志 /ccs/install_logs/2025 */并在此处附加日志? 具体是 dmed_install.log 和 ccs_install_12.8.1.00005.log

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、



    这是 install_logs 目录的内容。  
    您对其中一个文件感兴趣吗?
    我是否必须在其他位置查找 dmed_install.log 和 CCS_INSTALL_12.8.1.00005.log?

    感谢您照顾我的问题。
    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    这里是 ccs_install_12.8.1.00005.log 行 19837...19878 的末尾、其中我找到了一些有关 dMED 脚本错误的条目:

    [10:37:15] CCS_INFO: Done installing zip file TIREX4 tirex_4.15.0.202309151451_ccs.zip
    Creating directory /tmp/ccs_39d644a1-837f-4885-6cf3-68d365ab2090/DMED
    Creating directory /tmp/ccs_39d644a1-837f-4885-6cf3-68d365ab2090/DMED/features
    Unpacking files
    Unpacking /tmp/ccs_39d644a1-837f-4885-6cf3-68d365ab2090/DMED/ti_cgt_dmed_1.1.6_linux_installer_x86.bin
    Unpacking /tmp/ccs_39d644a1-837f-4885-6cf3-68d365ab2090/DMED/content.xml
    Unpacking /tmp/ccs_39d644a1-837f-4885-6cf3-68d365ab2090/DMED/artifacts.xml
    Unpacking /tmp/ccs_39d644a1-837f-4885-6cf3-68d365ab2090/DMED/features/com.ti.cgt.dmed.linux_1.1.6.jar
    [10:37:15] CCS_INFO: Installing DMED
    Executing chmod -R 755 "/tmp/ccs_39d644a1-837f-4885-6cf3-68d365ab2090/DMED/ti_cgt_dmed_1.1.6_linux_installer_x86.bin"
    Script exit code: 0
    
    Script output:
     
    
    Script stderr:
     
    
    [10:37:16] showprogress = false
    [10:37:16] CCS_INFO: Installing /tmp/ccs_39d644a1-837f-4885-6cf3-68d365ab2090/DMED/ti_cgt_dmed_1.1.6_linux_installer_x86.bin
    [10:37:16] CCS_INFO: Actual executable /tmp/ccs_39d644a1-837f-4885-6cf3-68d365ab2090/DMED/ti_cgt_dmed_1.1.6_linux_installer_x86.bin
    Executing /tmp/ccs_39d644a1-837f-4885-6cf3-68d365ab2090/DMED/ti_cgt_dmed_1.1.6_linux_installer_x86.bin --prefix "/opt/ti/ccs1281/ccs" --eclipseprefix "/opt/ti/ccs1281/ccs/eclipse" --mode unattended   --installer-log "/opt/ti/ccs1281/ccs/install_logs/20251105103319" --ccs true
    Script exit code: 1
    
    Script output:
     Unable to initialize installer.
    Is /tmp writable ?
    Is SELinux enabled? You may need to disable it temporarily
    Please see below for details
    docs.fedoraproject.org/.../index.html
    
    Script stderr:
     child process exited abnormally
    
    Error running /tmp/ccs_39d644a1-837f-4885-6cf3-68d365ab2090/DMED/ti_cgt_dmed_1.1.6_linux_installer_x86.bin --prefix "/opt/ti/ccs1281/ccs" --eclipseprefix "/opt/ti/ccs1281/ccs/eclipse" --mode unattended   --installer-log "/opt/ti/ccs1281/ccs/install_logs/20251105103319" --ccs true: child process exited abnormally
    [10:56:53] CCS_ERROR: Unable to install executable /tmp/ccs_39d644a1-837f-4885-6cf3-68d365ab2090/DMED/ti_cgt_dmed_1.1.6_linux_installer_x86.bin: Error running /tmp/ccs_39d644a1-837f-4885-6cf3-68d365ab2090/DMED/ti_cgt_dmed_1.1.6_linux_installer_x86.bin --prefix "/opt/ti/ccs1281/ccs" --eclipseprefix "/opt/ti/ccs1281/ccs/eclipse" --mode unattended   --installer-log "/opt/ti/ccs1281/ccs/install_logs/20251105103319" --ccs true: child process exited abnormally: 1
    [10:56:53] CCS_INFO: In installationAbortedActionList
    [10:56:58] CCS_ERROR: Code Composer Studio 12.8.1.00005 failed to install.
    [10:56:58] CCS_INFO: Downloading software-dl.ti.com/.../CCS12.8.1.00005_tia_linux-x64_failed_offline.zip
    [10:56:59] CCS_INFO: Return values from downloadMarker software-dl.ti.com/.../CCS12.8.1.00005_tia_linux-x64_failed_offline.zip: 200
    [10:57:00] CCS_INFO: Deleting /opt/ti/ccs1281/ccs? : !false
    [10:57:00] Moving logfile to /opt/ti/ccs1281/ccs/install_logs/20251105103319/ccs_install_12.8.1.00005.log

    这有什么用吗?

    Robert  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robert:

    很抱歉、延迟的回复。 我们不确定问题是什么。 Arch Linux 不是受支持的 Linux 发行版、因此我们的经验极少。 尽管如此、还有其他人已经成功使用了 CCS。  

     Code Composer v11 和 v12 在 Linux 上无法正常工作 

    https://aur.archlinux.org/packages/ccstudio

    看起来此用户有相同的 dMED 安装问题: https://aur.archlinux.org/packages/ccstudio#comment-1024213

    谢谢

    Ki