This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDX654IDKEVM:查询 AM65x IDK 中的 OSPI 引导

Guru**** 2650475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1589871/tmdx654idkevm-query-regardig-the-ospi-booting-in-am65x-idk

器件型号: TMDX654IDKEVM

您好、

我能够使用 SD 卡在 AM65x IDK 上引导 Linux 而不会出现任何问题。 现在、我想了解电路板上可用的 OSPI 引导选项。

我已经将引导模式开关设置为 OSPI、但我不清楚启用 OSPI 引导之前所需的准备步骤。 请您澄清一下:

  1. 在 AM65x IDK 上将所需的引导映像刷写到 OSPI 中的确切过程是什么?

  2. AM65x IDK 是否使用 OSPI NOR 或 NAND 闪存进行引导?

  3. 是否有任何介绍 Linux 或 AM65x 上裸机的 OSPI 引导流程的 TI 文档或参考指南?

  4. 使用 Processor SDK Linux 与 MCU+ SDK 时、刷写过程是否有所不同?

非常感谢任何说明或文档链接。

此致、

Sumi  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我将使用 AM65x IDK 并尝试在从 SD 卡引导 Linux 的同时刷写 OSPI (SDK Linux 09.03.05.02)。

    在 U-Boot 提示符处、我运行:

    => SF 探针

    但我收到以下错误:

    JEDEC_SPI_NOR 闪存@0:无法识别的 JEDEC ID 字节:2C 5b 1a
    无法在 0:0 初始化 SPI 闪存

    我正在遵循本指南:
    (TI U-Boot 中的 AM65x 自述文件)
    https://git.ti.com/cgit/ti-u-boot/ti-u-boot/tree/board/ti/am65x/README?h=ti-u-boot-2019.01

    这是在 AM65x IDK 上进行 OSPI 引导的正确过程吗?
    为了解决 JEDEC ID 检测问题、我应该检查或修复什么?

    此致、

    Sumi