请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AM625
- tisdk_version:ti-processor-sdk-linux-rt-am62xx-evm-08.06.00.42
- 内核:linux-5.10.168
此外、在这种情况下、我无法使用“IP link set CAN1 down/up“复位接口 、因此、我想寻求您的帮助。
我希望获得以下方面的建议:
- 如何避免在接口无法使用的情况下出现这种罕见的情况?
- 如果确实发生这种情况、如何重置 CAN 接口以恢复正常运行?