Other Parts Discussed in Thread: AM6442, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AM6442
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH
您好、TI 专家、
我正在为从 eMMC 引导的 AM6442 实现固件交付。 我的预期方法是:
- 通过 PCIe 下载固件并将其复制到固定的 DDR 存储器区域。
- 调用 Bootloader_Mmcsd 将其从 DDR 写入 eMMC 的函数、从而完成更新。
任何人都可以确认这种方法是否可行?
在切换到 eMMC 引导之前、我使用 Uniflash 模式进行编程。 编程命令如下所示:
--file=sbl_app/hello_world_am64x-evm_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang.appimage.hs_fs --operation=flash-emmc --flash-offset=0x80000
我想知道
0x80000在调用时此命令中使用的偏移是否可以直接应用 Bootloader_Mmcsd 将固件写入 eMMC? 我是否应该注意到任何注意事项或差异? 谢谢、
薛