Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
器件型号: TDA4AL-Q1
Thread: TDA4VM 中讨论的其他器件
您好、
您能否分享在 TDA4AL R5 和 A72 内核上移植可用 Linux 和 RTOS SDK 的步骤。 您还能告诉我相同的启动时间以及我们可以对其进行多少优化?
此致、
Vipul Kumar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM
器件型号: TDA4AL-Q1
Thread: TDA4VM 中讨论的其他器件
您好、
您能否分享在 TDA4AL R5 和 A72 内核上移植可用 Linux 和 RTOS SDK 的步骤。 您还能告诉我相同的启动时间以及我们可以对其进行多少优化?
此致、
Vipul Kumar
尊敬的 Vipul:
您能否澄清一下此处移植的内容? 您可以参阅各个用户指南以了解开始使用 SDK 的步骤-
用户指南的数据表部分提供了性能指标-
此致、
Josiitaa
尊敬的 Josiitaa:
谢谢!
要求在具有雷达和摄像头的 TDA4AL 上建立最小 Linux 映像、使 CAN 和串行驱动器符合 ASIL D 标准。 我的理解是、对于传感器/模块连接、我们需要 R5 内核上的 RTOS 与 ASIL D;对于 ADAS 应用、我们需要 A72 内核上的 Linux、如果我有问题、可以纠正。 还需要确保启动时间为 1 到 2 秒。 请指导我了解如何在 TDA4AL 上移植基于 RTOS 和 Yocto 的 Linux 映像。
此致、
Vipul Kumar
您好、Vipul、
是的、是的。 R5F 控制 vpac、也称为视觉处理加速器和显示。
优化环视示例:
https://www.ti.com/lit/an/sprade5/sprade5.pdf
这应该是一个很好的起点。
此致、
Keerthy
在我们将连接摄像头模块时、请详细说明您为 SRV ECU 连接了哪个摄像头模块以及具体介绍了哪个处理器芯片组。 根据这些信息、我们可以继续使用类似的规格、因为我们正在选择一个印度 OEM 客户。
IMX390 RCM 摄像头和 SOC 采用 TDA4VM。
TDA4VM EVM 用户指南: https://www.ti.com/lit/ml/spruis8a/spruis8a.pdf
- Keerthy
您是否还能分享环视系统的原理图设计? 此处理器 (TDA4AL) 是否有汽车级 Linux 和 RTOS SDK? 如果有、请同时分享。 我想探讨一些相同的演示示示例。
此处提供了电路板的原理图:
此处理器是否有汽车级 Linux 和 RTOS SDK (TDA4AL)?
无 AGL、但正常的基于 Yocto 的 Linux SDK。
https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-LINUX - J721S2/08.06.00.10
https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-RTOS VDD-J721S2/08.06.00.11
- Keerthy
尊敬的 Keerthy:
谢谢!
我可以找到 Processor SDK RTOS & Linux Automotive。 我们是否有适用于 TDA4AL/TDA4VM 的 Yocto Linux Automotive SDK 构建步骤?
我可以找到它用于正常 SDK、但对于汽车级 SDK、我无法获得。 如果可用、请务必分享相同内容。
PROCESSOR-SDK-RTOS-AUTOMOTIVE 07_00_00_11 - TI.com
我想为 TDA4AL/TDA4VM 手动构建 PROCESSOR-SDK-LINUX-Automotive。
此致、
Vipul Kumar
您好:
适用于 Linux 的 TDA4AL 构建步骤。
- Keerthy