Other Parts Discussed in Thread: SK-AM69, AM69
器件型号: AM69A
Thread 中讨论的其他器件: AM69、SK-AM69
您好、
其中描述的第一个问题已解决。
但是、第二个问题仍然没有解决。
我使用 TI AM69 EVM 和 6.12 SDK 重新创建了设置。 在这里、我 收集了以下有关问题发生频率的统计数据: Total Successes: 14740, Failures: 20
此测试设置会监控 UART 输出、并决定每次在输出中未找到 U-Boot 接头时引导都失败。 我证实、在这些情况下、处决被卡住了、再也没有发生过任何事情。 如果 发生 U-Boot 版本打印、它会立即关闭 整个电路板一秒钟、然后恢复电源(我在自动化接头上为此使用了 POWERDOWNz)。
我还没有像 Parth 之前那样再次收集布线、但由于这 是使用默认 SDK 和 EVM 完成的、因此应该可以在您的一侧重新创建。 当成功进入 U-Boot 后立即重新引导时、 不应该需要很多小时来捕获错误 、因为预计在 750 次下电上电中会发生 1、每次迭代只需要几秒钟。 请告诉我,如果它是有用的任何方式来支持更多的追踪和注意什么,我会尽快回来给你。
你方面在这个问题上是否有任何进展? 提前感谢!
此致、
欧内斯特