This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308-Q1:源极引脚悬空时的行为

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1591264/tmux1308-q1-behavior-when-source-pin-is-floating

器件型号: TMUX1308-Q1

请具体告诉我、当未使用的源极引脚(应该连接到 GND)未正确焊接且悬空时、多路复用器会表现出何种异常行为(即不符合预期的行为)。

这有助于我们了解为了检测焊接不良导致的制造缺陷、我们应执行哪种电气操作测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishihara:

    这里有一个有关未使用引脚的常见问题解答。  

    总体而言、GND 引脚错误焊接会导致引脚悬空、从而可能导致一系列影响 TMUX1308-Q1 的问题。

    这些问题可能包括:

    • 通道选择错误
    • 信号完整性降低
    • 漏电流增加
    • 高噪声水平
    • 器件功能

    正确焊接和连接 GND 引脚对于确保多路复用器按预期工作以及防止这些潜在问题至关重要

    谢谢您、

    Arya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya:

    感谢您分享常见问题解答。

    关于我们对源极引脚保持悬空的询问、我们理解可能会发生以下运行影响。 如果除以下所列效果之外还有其他效果、请与我们分享、我们将不胜感激。


     对于更高频率的应用、建议通过端接电阻器(通常为 50 Ω 电阻器)将这些未使用的输入连接到 GND。 这是因为噪声可能耦合到未使用的输入、并向多路复用器引入串扰、这可能会导致器件本身的其他输入和输出出现波动。




    如果没有其他影响、我们将继续完成此调查。

    谢谢您、
    Ishihara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishihara:

    我不相信还有其他疑问。

    谢谢您、

    Arya