This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:AM2432BSFFHIALVR 工业通信 SDK 是否提供协议栈源代码?

Guru**** 2652535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1591567/am2432-is-the-protocol-stack-source-code-available-for-the-am2432bsffhialvr-industrial-communication-sdk

器件型号: AM2432

您好、

我们计划使用开发网关产品  AM2432BSFFHIALVR 这将涉及工业协议转换。 我们选择该芯片的主要原因是它提供了工业通信 SDK。

但是、我们注意到 SDK 仅为协议栈提供二进制文件和 API、而不提供完整的源代码。 我想问:

  1. 开发灵活性: 缺少完整的源代码是否会对我们的开发流程造成任何限制或阻碍?

  2. PROFINET 支持: PROFINET 器件演示 SDK 中包含的是完整功能吗? 我们只需修改这个演示即可实现所需的功能是否可行?

  3. 许可和成本: 是否存在与使用此 SDK 及其内容相关的任何额外费用(如版税或许可费用)? 我们是否应该了解其他付费服务?

期待您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的查询。

    你是对的! 我们的协议栈作为二进制文件和 API 提供、但我们为客户提供不同的支持模型。  有关支持模式、许可和成本的更多信息、请联系您的销售代表。

    1 和 2。 我们的协议栈功能齐全并经过认证、因此您在使用它们时不会遇到任何问题。 我们提供的演示应用作为 评估示例、您可以(强烈建议您)分析这些演示以验证可用的协议功能、并 根据您的特定用例对其进行修改。

    此致、
    Kamil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于我们的项目目前处于评估阶段、因此我们还没有指定销售代表。 我们尝试联系当地的销售团队、但很遗憾、他们无法提供相关的支持或信息。

    这正是为什么我要在这个论坛上发言。 请提供有关支持模式、许可和成本的详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请给我发送一封电子邮件至 k-jamal@ti.com

    谢谢、此致

    Karim Jamal

    Texas Instruments  

    工业通信解决方案 (ICS) 高级总监