请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: AM62D-Q1
AM62Dx 的默认开箱即用资源分区可在 MCU-R5 和 A53 内核之间分配 CPSW 资源。
但是、Ethfw 应用需要在 DM-R5、MCU-R5 和 A53 之间分配资源。 如何使用资源分区工具修改配置?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: AM62D-Q1
AM62Dx 的默认开箱即用资源分区可在 MCU-R5 和 A53 内核之间分配 CPSW 资源。
但是、Ethfw 应用需要在 DM-R5、MCU-R5 和 A53 之间分配资源。 如何使用资源分区工具修改配置?
要启用 Ethfw 应用、我们将按如下方式修改 OOB CPSW 资源分配配置:
| OOB configuration | Modified configuration
| |
Resource | MAIN_R5 MCU_R5 A53_2 | MAIN_R5 MCU_R5 A53_2
TX Channels [8] | 0 8 (Secondary) 8 (Primary) | 4 (Primary) 4 (Primary) 8 (Secondary)
TX Rings [64] | 0 64 (Secondary) 64 (Primary) | 32 (Primary) 32 (Primary) 64 (Secondary)
RX Channels [1] | 0 1 (Secondary) 1 (Primary) | 1 (Primary) 1 (Secondary) 0
RX Flows [16] | 0 16 (Secondary) 16 (Primary) | 6 (Primary) 10 (Primary) 16 (Secondary)
RX Rings [16] | 0 16 (Secondary) 16 (Primary) | 6 (Primary) 10 (Primary) 16 (Secondary)以下步骤展示了如何进行上述修改并重新编译所需的二进制文件:
e2e.ti.com/.../am62a_2D00_evm.syscfg
k3_resource_partitioning 工具可用于手动修改资源分布、请参阅 RESOURCE_ALLOCATION_GUIDE.html
(可选) 要查看修改后的资源分区、请从 SDK 根目录运行以下命令:
make -s -C tools/sysfw/boardcfg configure SOC=am62dx
使用新的 syscfg 重新构建 boardcfg 文件、从 SDK 根目录运行以下命令:
make -s -C tools/sysfw/boardcfg configure-gen SOC=am62dx
通过从 SDK 根目录中运行以下命令、重新构建电路板配置二进制 blob:
make -s -C tools/sysfw/boardcfg sciclient_boardcfg SOC=am62dx
在刷写示例二进制文件之前重新编译 SBL。
make -s -f makefile.am62dx sbl-clean make -s -f makefile.am62dx sbl
此致、
Nitika.