Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
部件号: AM62P
主题: SysConfig 中讨论的其他器件
您好、
我尝试在 EVM 上运行演示项目“McASP_Eary_hous_am62px-sk_wkup-R5fss0-0_freertos_ti-arm-clang、并且 MCU+SDK 版本为 11.01.01.08。 关于 EVM 的 PCB 设计、我认为需要配置四个引脚:ACLKX[U24]、AFSX[AA24]、AXR0[T25]、 AXR1[R25]。 我在下面附上相关的 EVM 原理图。

第一个问题是我在选择 MCASP 实例时发现资源冲突。 我想知道此警告输出的原因、以及如果我抑制这些警告、MCASP 驱动程序的功能是否会受到影响。 我附上下面的“资源冲突“屏幕截图。 
我的第二个问题是为什么我无法在 SysConfig 中选择 R25 作为 AXR1。 在“MCASP 串行器配置“子页面中、在将 T25 配置为 AXR0 后、我无法在下图所示的选项列表中找到 R25。 我认为您的 PCB 设计存在争议、因为您的原理图使用 R25 作为输出引脚、但我无法在软件中访问它。 
第三个问题是、我想仔细检查是否在“McASP_Eary_hume"中“中通过 AXR0 和 AXR1 传输了相同的数据缓冲区。 如果我要分别通过 AXR0 和 AXR1 传输不同的数据、如何修改代码?
BR、
Bomiao