This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:适用于 AM62xx 系列的 0.8mm 间距封装选项

Guru**** 2650825 points

Other Parts Discussed in Thread: AM625-Q1, AM625, AM623, AM620-Q1, AM625SIP, AM62D-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1591309/am623-0-8mm-pitch-package-options-for-am62xx-series

器件型号: AM623
Thread 中讨论的其他器件: AM625-Q1AM625AM620-Q1AM625SIP、AM62D-Q1

您好团队:

您好、

我想确认 AM62xx 系列中提供的封装选项。

我们目前正在为我们的设计评估 AM6232、但由于存在组装限制、强烈推荐 0.8mm 间距封装。

请您就以下几点提出建议?

  1. 是否计划在未来为 AM6232 引入 0.8mm 间距封装选项?

  2. AM62 系列中、是否有任何器件提供接近 AM6232 的功能并采用 0.8mm 间距封装?

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor、

    感谢您的查询。

    请阅读以下配套资料、了解不同 GPN 和封装的支持特性、如果您有任何具体问题、敬请告知。

    AM62x SitaraTm 处理器数据表(修订版 B)
    www.ti.com/.../sprsp58

    硬件设计注意事项
    www.ti.com/.../sprad05
    使用 AM625、AM623、AM620-Q1、AM625-Q1、AM625SIP 处理器的定制电路板硬件设计注意事项(修订版 E)
    AM62x 处理器系列原理图设计和审阅检查清单
    www.ti.com/.../sprado3
    AM625、AM623、AM620-Q1、AM625-Q1、AM625SIP 处理器系列原理图、设计指南和审阅检查清单(修订版 B)
    Sitara 处理器系列的原理图设计和审阅检查清单组合在一起
    www.ti.com/.../sprad21
    AM62x、AM62Ax、AM62D-Q1 和 AM62Px 处理器系列原理图、设计指南和审阅检查清单(修订版 I)

    正如我所知、我们没有任何其他器件符合 AM62x 的路线图

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa

    很抱歉、您似乎没有回答问题 1 和 2。 请您回答一下。

    1. 是否计划在未来为 AM6232 引入 0.8mm 间距封装选项?

    2. AM62 系列中、是否有任何器件提供接近 AM6232 的功能并采用 0.8mm 间距封装?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conor、

    有关所需信息、请参阅数据表的以下部分。

    www.ti.com/.../am625.pdf

    4 器件比较

    是否有计划在将来为 AM6232 引入 0.8mm 间距封装选项?

    上面列出了可用的器件。

    我不知道有什么可以分享的计划。 如需更多信息、请联系您所处理的 TI 联系人。

    此致、