This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3357:Am3357 GPMC API 已修改

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1589250/am3357-am3357-gpmc-api-modified

器件型号: AM3357

尊敬的团队:

 

条件:

客户正在使用 am3357 connect FPGA 转换数据、基于此功能、他们使用 gprmc 发送数据。

要求:

上一页: SDK 01.01.02.01 与 CCS 6.1.3

当前:sdk_6_03_00_106  

Feasture : GPMC_Transfer() 最少 4 个字节(如果设置为 2 个字节,则可以连续发送)

中的示例、每次传输约为 800ns

新 SDK 中的中断时间超过 1us  

要求:  

修改代码的能力

 第一个解决方案->他们询问是否可以教他们如何构建 (ti.drv.gpt.aa8fg)

由于图片中他们找不到库、我认为他们只是不知道特征定义在哪里?

以及如何构建  

secound solution ->该 BU 是否只能提供控制方法才能工作
HW_WR_REG16 (hwAttrs->gpmcBaseAddr + GPMC_NAND_DATA_N (hwAttrs->chipSel)、*pData16) HW_RD_REG16 (hwAttrs->gpmcBaseAddr + GPMC_NAND_DATA_N (hwAttrs->chipSel))  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已转至正确的专家对上述问题发表评论。

    此致、

    Anil.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:
    - ti.drv.gpt.aa8fg 是非常旧的 AM335x RTOS SDK 包中的一个特定预编译 GPMC 库
    -一般来说、TI 不再支持 AM335x 传统 RTOS SDK
    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    是否可以发布 GPMC 库源代码? 只要他们是非常强大的 SW 工程师团队。 他们愿意花费相应的资源来开发此功能。

    好极了  

    Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:
    “ti.drv.gpt.aa8fg"是“是旧 PDK 软件包中预编译的 GPMC 库、TI 不再支持。
    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    我看到您还在下班、Webex Me 在您回到办公室时。

    只是想讨论任何可能性来帮助客户。

    THX

    Will  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:
    TI 不再支持 AM335x 传统 PDK 软件包。
    此致、
    - Hong