This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:具有 S28HS512TGABHM010 闪存的 AM6442 的最大 OSPI 接口频率

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1590600/am6442-maximum-ospi-interface-frequency-for-am6442-with-s28hs512tgabhm010-flash

器件型号: AM6442

不同应用 AM6442BSFFHAALV (Sitara AM64x 系列)提供的 S28HS512TGABHM010 根据 EVM 参考设计提供的 OSPI NOR 闪存。
能否确认:

  1. 最大 OSPI 接口时钟频率 AM6442 SoC 支持的假设。
  2. 以确定 SoC 是否支持 200MHz 处采用 DDR 模式 或者是否存在基于 PHY 或电路板设计的限制。
  3. 使用此闪存器件实现最佳吞吐量的任何建议设置或限制。