器件型号: AM6442
尊敬的 TI 专家:
我正在处理 AM64-EVM、并尝试在 Linux SDK v11.01.05.03 中启用 CONFIG_GPIO_SYSFS。
我知道 sysfs GPIO 接口已被弃用、但为了向后兼容、我仍需要暂时使用它。
到目前为止、我已将“CONFIG_GPIO_SYSFS=y"添加“添加到“arch/arm64/configs/defconfig"中“中。 但是、重新编译后、我看不到在生成的.config 文件中启用了此选项(但添加一些其他配置可以正常工作)。
它看起来像是编译系统中的东西可能会将其过滤掉、或者该选项可能会在另一个 Kconfig 符号后面选通。
您能否说明 CONFIG_GPIO_SYSFS 是有意在 AM64 Linux SDK 中禁用还是修剪?如果尽管处于已弃用状态、仍有建议的方法来强制启用它?是否必须设置其他 Kconfig 依赖项才能显示此选项?
请提供任何指导。