This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO:在无提示安装 CCS 时出现问题

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1590218/ccstudio-issue-with-silent-installation-of-ccs

部件号: CCSTUDIO

您好:

在 CCS 的静默安装期间、会发生以下问题:

由于进程 10544 (cmd.exe) 仍处于活动状态、因此通过 PowerShell 进行的安装将在结束时挂起。 只有在手动终止此过程后、安装才会成功完成。

请查找附件中的屏幕截图以供参考。


您能否帮助我们分析和解决此问题?

提前感谢您的支持。

此致、
Ali Tekagac
IT 应用程序管理员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    几个问题:

    1、您的 Windows 版本是什么?  

    2.是安装新的 CCS 还是更新补丁? 如果更新、原始 CS 版本是什么?

    3、您用于此无提示安装的具体命令是什么?

    此外、请附加安装日志 (CCs\install_logs\2025xxxxxxxx\CCS_INSTALL_12.8.1.00005.log)

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

     

    以下是您请求的详细信息:

     

    Windows 版本:Windows 10

    安装类型:最初是新安装以验证软件包是否正常工作、然后是 12.6.0.00008 版本的更新

    静默安装命令:--mode unattended --install-Blackhawk true --install-Segger true

     

    如果您需要任何其他信息、敬请告知。

    此致、

    Ali Tekagac

     

    Autoflug GmbH

     

    Ali Tekagac

    IT 应用程序管理员

     

     

    正在考虑 SAFETYe2e.ti.com/.../5444.ccs_5F00_install_5F00_12.8.1.00005.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    是否是  悬挂安装中的日志 5444.ccs_install_12.8.1.00005.log? 我希望看到哪个单独的组件负责挂起、但在您的日志中、一切似乎都在正常进行。

    此外、您是否尝试切换到基于 Theia 的 CCS20.X 版本?

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ccs_5F00_install_5F00_20.3.1.00005.log

    您好、Michael:

    是的、日志文件5444.ccs_install_12.8.1.00005.log确实来自挂起的安装。 使用 PSADT 进行安装通常可以正常工作、但问题发生在最后:进程未正确完成、这会妨碍注册完成。 如上一屏幕截图所示、另一个进程仍处于活动状态并导致挂起。

    基于 Theia 的 CCS 20.X 版本也会出现相同的行为。 我还会向您发送这些安装的相应日志。

    如果您需要更多详细信息、敬请告知。

    此致、
    Ali