This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5706:使用处理程序实现看门狗计时器

Guru**** 2690845 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5706, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1587708/am5706-watchdog-timer-implementation-with-handler

部件号: AM5706
主题中讨论的其他器件: SYSBIOS

你(们)好  

我们正在使用 TI AM5706 处理器以及 TI 提供的 SYSBIOS RTOS。

在这里、我们尝试实现看门狗计时器、并且计时器按预期工作。 发生 WDT 超时后、处理器正在复位。

现在、我们的要求是通过将一个把手连接到 WDT 来处理重新设置。  

因此、我们希望您的支持人员了解是否有任何可用于此目的的示例工程以及 WDT 中断号是什么。

我们的代码流程:

  Hwi_Params hwiParams;
  TI_SYSBIOS_HAL_WDT_Hndl Hwi_Handle;
  Error_Block EB;
  ERROR_INIT (&EB);   

  WDTIMERReset (0x4AE14000);
  WDTIMEREnable (0x4AE14000);
  WDTIMERReloadSet (0x4AE14000、0xFFFF);

  Hwi_Params_初始化 (&hwiParams);
  hwiParams.priority = 1;

  Hwi_create (wdtInt、wdtISR、&hwiParams、&EB);

 

处理程序有一个打印语句和 LED 指示。

 

如需更多信息、请告知我们。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jigyansu Jena 、

    您能否分享您所处的 SDK 版本?

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josue

    我们使用的是 SDK 版本: — processor_sdk_rtos_am57xx_08_01_00_09

    和 CCS 版本: — 版本:9.3.0.00012

    此致  

    Jigyansu Jena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jigyansu Jena:

    [引述 userid=“532287" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1587708/am5706-watchdog-timer-implementation-with-handler

    因此、我们希望您的支持人员了解是否有任何可用于此目的的示例工程以及 WDT 中断号是什么。

    [/报价]

    您可以参考 CSL 计时器示例 PDK 中提供。 看门狗计时器 (WDT) 功能包含在该计时器示例中。

    请查看该示例、了解如何使用计时器和 WDT API。 如果这对我们有帮助、请告诉我们。

    该示例可在以下位置找到:

    /packages/ti/csl/example/timer/timer_test.c

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Karthikean S.

    我需要知道与 WDT 映射的中断号。  

    对于 WD_TIMER2 和 MPU_WD_TIMER。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jigyansu Jena:

    请参阅第节 17.3.1 对 MPU_INTC 的中断请求 设计指南。 本节提供与中断相关的详细信息。

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthikean

    MPU_IRQ_139 (ID171)   不适用     不适用      不适用      WD_TIMER_MPU_C0_IRQ      MPU_WD_TIMER         通道 0 超时中断
                                                                                                 (看门狗复位)

    这对我们很有帮助。

    感谢您的支持。

    此致  

    Jigyansu Jena