This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:CPSW9G 不考虑配置的端口 VLAN

Guru**** 2652535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1588775/tda4vh-q1-cpsw9g-doesn-t-consider-configured-port-vlans

器件型号: TDA4VH-Q1

您好、

我们在带有 SDK 11 的本机以太网配置和交换机模式中使用 CPSW9G。

我们使标志 AM65_CPSW_CTL_VLAN_Aware 处于活动状态、对于内核、我们将 VLAN_filtering 设置为 on。
我们的每个流量都使用单独的 VID 进行计算、我们不想使用默认 VID。 某些 VLAN 必须使用未标记的出口。

如果我们在 VLAN 接口上将数据包发送出去、内核将取消对数据包的标记(如使用未标记的出口配置)、并将其移交给交换机的内部主机端口。
交换机硬件现在继续在主机端口(未配置,但在交换机驱动程序中进行硬编码)上使用 VID 1 标记数据包、并在具有 VID 1 的物理端口上将该数据包发送出去(因为未配置未标记为 VID 1 的出口)。 这是非常不寻常和意外的行为、但可以或多或少地通过配置和驱动程序代码来解释。

我们的解决方案是在内核中禁用 VLAN_filtering、并让交换机硬件执行所有标记、取消标记和 VLAN 转发。 不幸的是、交换机硬件的行为并不像我们期望的那样。

如果我们将一个端口配置为使用 VID 2、将另一个端口配置为使用 VID 10、则这两个端口都可以通过未在端口上配置的 VID 接收数据包。 具有未知 VID 的数据包在进入时被丢弃(rx_port_mask_drop 增加)。
在出口上、这两个端口都允许发送任何 VID。 即使是完全没有配置的 VLAN。
打开或关闭 VLAN_FILTER 可以观察到这一点。 这让我想到、这是一个基本的交换机硬件问题。
这是发生在广播、多播和单播。

 

P3 - xg19

p5 - xf2  

#!/bin/bash
devlink dev param set platform/c000000.ethernet name switch_mode value true cmode runtime

ip link add name switch type bridge
ip link set dev switch type bridge ageing_time 1000 vlan_default_pvid 0

ip link set dev xf2 up
ip link set dev xg19 up
ip link set dev switch up
ip link set dev xf2 master switch
ip link set dev xg19 master switch

ip link set dev switch type bridge vlan_filtering 0
#ip link set dev switch type bridge vlan_filtering 1

bridge vlan add dev switch vid 10 self
bridge vlan add dev switch vid 2 self
bridge vlan add dev xf2 vid 10 master
bridge vlan add dev xg19 vid 2 pvid untagged master

ip link set dev switch up

ip link add link switch name iface1 type vlan id 10
ip link set dev iface1 up
ip addr add "172.16.0.129/24" dev iface1

ip link add link switch name iface2 type vlan id 2
ip link set dev iface2 up
ip addr add "192.168.0.1/24" dev iface2

 

port              vlan-id
xg19              2 PVID Egress Untagged
xf2               10
switch            2
                  10

 

Number of ALE entries: 512
0: Type: Inner VLAN
        Nolearn Mask = 0x0, Ingress Check = 0
        VLAN ID = 0, Registered Mask = 0x7f, No Frag = 0
        Force Untagged Packet Egress = 0x7f, Limit Next Header Control = 0, Unregistered Mask = 0x7f, Members = 0x7f
1: Type: Multicast
        Address = 01:80:c2:00:00:00, Multicast_State = Blocking/Forwarding/Learning, Super, port_mask = 0x1
2: Type: Unicast
        VID = 1, Address = 00:60:c8:63:07:95, Unicast_type = Persistent, port_num = 0x0, Secure = 1, Blocked = 1, Touch = 0, Agable = 0
3: Type: Multicast
        VID = 1, Address = ff:ff:ff:ff:ff:ff, Multicast_state = Forwarding, No  Super, port_mask = 0x29
4: Type: Multicast
        Address = 01:00:5e:00:00:01, Multicast_State = Forwarding, No Super, port_mask = 0x1
5: Type: Unicast
        VID = 1, Address = 00:60:c8:63:07:96, Unicast_type = Persistent, port_num = 0x0, Secure = 1, Blocked = 1, Touch = 0, Agable = 0
6: Type: Inner VLAN
        Nolearn Mask = 0x0, Ingress Check = 0
        VLAN ID = 10, Registered Mask = 0x21, No Frag = 0
        Force Untagged Packet Egress = 0x0, Limit Next Header Control = 0, Unregistered Mask = 0x1, Members = 0x21
7: Type: Unicast
        VID = 10, Address = 00:60:c8:63:07:95, Unicast_type = Persistent, port_num = 0x0, Secure = 1, Blocked = 0, Touch = 0, Agable = 0
8: Type: Unicast
        VID = 10, Address = 00:60:c8:63:07:96, Unicast_type = Persistent, port_num = 0x0, Secure = 1, Blocked = 0, Touch = 0, Agable = 0
9: Type: Inner VLAN
        Nolearn Mask = 0x0, Ingress Check = 0
        VLAN ID = 2, Registered Mask = 0x9, No Frag = 0
        Force Untagged Packet Egress = 0x8, Limit Next Header Control = 0, Unregistered Mask = 0x1, Members = 0x9
10: Type: Unicast
        VID = 2, Address = 00:60:c8:63:07:95, Unicast_type = Persistent, port_num = 0x0, Secure = 1, Blocked = 0, Touch = 0, Agable = 0
11: Type: Unicast
        VID = 2, Address = 00:60:c8:63:07:96, Unicast_type = Persistent, port_num = 0x0, Secure = 1, Blocked = 0, Touch = 0, Agable = 0
12: Type: Multicast
        VID = 0, Address = 01:00:5e:7f:ff:13, Multicast_state = Forwarding, No  Super, port_mask = 0x1

 

查看驱动程序代码、似乎有几个寄存器可以解决此问题。  
ALE_PORT_DROP_UNKNOWN_VLAN、ALE_PORT_UNKNOWN_VLAN_Member、ALE_PORT_UNKNOWN_MCAST_FLOSS、ALE_PORT_UNKNOWN_REG_MCAST_FLOSS

它们似乎都未在 CPSW9G 的驱动程序代码中设置。 ALE_PORT_DROP_UNKNOW_VLAN 仅用于 cpsw_new.c

我们是否误解了 CPSW9G 的功能? 这是预期行为吗?

此致、
Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthias、

    请允许我花些时间对此进行测试。

    我将在本周结束时回复您。

    此致、
    Tanmay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanmay、

    您有任何结果要分享吗?

    此致、

    Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanmay、

    在交换机端口上激活 ALE_PORT_DROP_UNKNOWN_VLAN 可改善行为。 借助此标志、外部交换机端口仅允许在该特定端口上配置了 VID 的数据包。

    diff --git a/drivers/net/ethernet/ti/am65-cpsw-nuss.c b/drivers/net/ethernet/ti/am65-cpsw-nuss.c
    index 091419ce0272..240b488996ac 100644
    --- a/drivers/net/ethernet/ti/am65-cpsw-nuss.c
    +++ b/drivers/net/ethernet/ti/am65-cpsw-nuss.c
    @@ -3239,6 +3239,10 @@ static void am65_cpsw_init_port_switch_ale(struct am65_cpsw_port *port)
            struct am65_cpsw_common *cpsw = port->common;
            u32 port_mask;
     
    +       if(cpsw_ale_control_set(cpsw->ale, port->port_id, ALE_PORT_DROP_UNKNOWN_VLAN, 1))
    +               printk("#### Failed to set DROP_UNKNOWN_VLAN on port %d\n", port->port_id);
    +
    +
            cpsw_ale_control_set(cpsw->ale, port->port_id,
                                 ALE_PORT_NOLEARN, 0);

    在我看来、这应该是交换机的默认行为。 或者、您能否详细说明 TI 未激活此标志的原因?

    遗憾的是、这仅适用于外部端口。 主机端口仍接受来自 CPU 的任何 VLAN 标记、并通过外部端口将其发送出去。

    diff --git a/drivers/net/ethernet/ti/am65-cpsw-nuss.c b/drivers/net/ethernet/ti/am65-cpsw-nuss.c
    index 091419ce0272..72651374e774 100644
    --- a/drivers/net/ethernet/ti/am65-cpsw-nuss.c
    +++ b/drivers/net/ethernet/ti/am65-cpsw-nuss.c
    @@ -3174,6 +3174,9 @@ static void am65_cpsw_init_host_port_switch(struct am65_cpsw_common *common)
     
            writel(common->default_vlan, host->port_base + AM65_CPSW_PORT_VLAN_REG_OFFSET);
     
    +       if (cpsw_ale_control_set(common->ale, HOST_PORT_NUM, ALE_PORT_DROP_UNKNOWN_VLAN, 1))
    +               printk("#### Failed to set DROP_UNKNOWN_VLAN on host port\n");
    +
            am65_cpsw_init_stp_ale_entry(common);
     
            cpsw_ale_control_set(common->ale, HOST_PORT_NUM, ALE_P0_UNI_FLOOD, 1);

    此致、

    Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tanmay、

    经过一些测试后、关闭 VLAN_filtering 对我们来说不起作用。 它会带来太多的额外问题、我们无法在软件中真正解决。

    因此、我们有两个问题:

    1.ALE_PORT_DROP_UNKNOWN_VLAN 在入口时未配置、在出口(即主机端口入口)上不起作用。

    2.在交换机端口上配置“出口取消标记“将在内核和交换机硬件中进行配置。 在这两个地方、标签都将被删除。 由于它已在内核中删除、因此任何数据包都会在主机端口进入时获得硬编码默认的 VID 1。 据我所知、这不是交换机的工作方式。 已卸载功能(例如取消标记)只能在硬件中完成。
    我也理解“bridge"命令“命令的这种方式:“在指定的物理设备上配置 VLAN。 如果设备是桥接器件、则需要。' https://man7.org/linux/man-pages/man8/bridge.8.html。

    此致、
    Matthias