This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625-Q1:AM62B-SK P1 板上 AM625x 周围有 4 个孔

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1592390/am625-q1-4-holes-around-am625x-on-am62b-sk-p1-board

器件型号: AM625-Q1
主题中讨论的其他器件: AM625

为什么在 AM62B-SK-P1 板上的 AM625 的每个连接器上放置 4 个孔? 同样在 LP 板上 、此器件不需要散热器。

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、  

    感谢您的查询。

    提供了 4 个孔来安装插座以进行初始内部测试。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、明白了。 插座板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    谢谢你。

    ooh,明白了。 插座板。

    你是对的。 祝你度过美好的一天!

    此致、

    Sreenivasa.