This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4372:如何在 AM4372 引导期间暂时禁用 WARMRSTn 功能、以避免意外复位

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1585734/am4372-how-to-temporarily-disable-warmrstn-function-during-am4372-boot-to-avoid-unintended-resets

部件号: AM4372

尊敬的 TI 支持团队:

我们目前正在开发使用 AM4372 处理器的系统。 在上电序列期间、我们观察到我们电路板上的 FPGA 在 WARMRSTn 线路上产生瞬态噪声、这会导致 AM4372 进入意外的热复位状态。

为了缓解这一问题、我们正在寻找一种方法 在初始引导阶段暂时禁用 WARMRSTn 功能 然后 在电源轨和 FPGA 完全稳定后重新启用 DAC

请提供以下建议:

  1. 在早期引导过程中(例如,通过 SYSBOOT 配置或软件)是否有办法屏蔽或忽略 WARMRSTn 信号?
  2. WARMRSTn 引脚是否可以在引导后通过软件重新配置或禁用?
  3. 是否有任何建议的硬件或软件权变措施来防止由 WARMRSTn 上的电源轨噪声引起的意外复位?

请提供任何有关文件的指导或参考。

此致、
Jack Cha

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    我已经在原始线程  AM4372:AM4372 热复位引脚行为和引导问题中给出了回复 

    如有任何其他问题、请在那里发帖提问。 谢谢!

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan。

    我在原始线程中添加了此主题的评论。  
    请检查 MMR 寄存器。 我无法从 TRM 找到详细信息。

    谢谢。
    此致、  
    Jack Cha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack、

    感谢您告诉我们。

    我们将在原始线程中的寄存器上提供输入。

    谢谢

    此致

    Anastas Yordanov