This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM62X 重新引导要求:OSPI 闪存复位问题

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1591754/am625-am62x-reboot-requirement-ospi-flash-reset-issue

器件型号: AM625

我们使用 OSPI 闪存作为引导介质。 但是、如果 OSPI 闪存未同时复位、则仅通过 RESET_REQZ 或 MCU_PORZ 重新引导将无法从 OSPI 闪存引导。 只有当 OSPI 闪存复位时、系统才能成功引导。 我们不理解基本原则、您能解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Z Ryan、

    感谢您的查询!

    根据我的理解、如果您不同时复位 AM625 处理器的闪存、则无法从头开始成功重新启动系统(即从 OSPI 进行 ROM 引导)。 我假设您的闪存支持 3 字节和 4 字节寻址模式。 对于大小为>= 128Mb 的闪存、典型值为这种情况。 (请查看闪存存储器的数据表以了解是否支持 4 字节寻址模式)。 AM62x ROM 加载程序仅使用 3 字节寻址模式。 请参阅以下 有关   AM62x TRM 初始化一节“引导模式/一节“使用 OSPI 控制器进行引导“中的基本原理的说明

    我希望这一点澄清!

    谢谢

    此致、

    Anastas Yordanov