This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:SoC 在低于–30C 时关断、在高于–30C 时恢复

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1591422/dra821u-q1-soc-shutdown-below--30c-recover-above--30c

器件型号: DRA821U-Q1

我们构建了 DV 样片、在 DV 验证测试期间、每个 DUT 在–30C 以下关断、  

我们通过某种修改使用 TI SDK、您的 SDK 是否将低温关断设置为–30C?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    默认情况下、我们在软件中配置 MAX 温度阈值以防止过热。

    最高温度为 MAXT_OUTRG_ALERT_T
    HR 123C、最高温度低值为 MAXT_OUTRG_ALERT_T
    HR0 105C.

    您能详细介绍一下哪个 SDK 正在运行吗? 关于您如何将–30C 确定为低温关断的日志吗?

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthy:

    我目前找不到 SDK 详细信息、我们通过监测从电池获取的电流来确定 DUT 停止工作、正常电流为 0.6A、12V、在–30C 时降至 0.07A 12V、外部通信 (ETH) 停止。

    Q1:您知道低温是否会影响 LPDDR 行为?

    谢谢

    最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max、

    说得好。 取决于所使用的 LPDDR4 器件。

    有些温度为–25°C -> 85°C、有些温度为–40°C -> 125°C。

    另外、eMMC 或 SD 卡是否可能会受到低温的影响?

    - Keerthy