This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:有关使用 AM5728 AMP 的问题

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1583068/am5728-questions-about-the-use-of-the-am5728-amp

器件型号: AM5728

您好、专家
我们公司正在研究 AM5728 AMP 的使用。 目前的设计方案如下:
CortexA15 内核运行 Linux 系统、IPU 内核或 DSP 内核运行裸机或 SYS/BIOS、IPU 内核使用 MCSPI 外设、CortexA15 内核通过内核间通信向 IPU 内核发送和接收 SPI 数据、AM5728 是否满足此使用情况?

关于 AM5728 中使用 AMP 的问题、请提供一些材料和文档以供我们参考

非常感谢
汉字

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hanc:
    澄清一下、能否告诉我您是否正在使用 PROCESSOR-SDK-LINUX -AM57X PROCESSOR-SDK-RTOS -AM57X

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik

     ARM 内核使用  PROCESSOR-SDK-LINUX -AM57X  、和 IPU 使用  PROCESSOR-SDK-RTOS -AM57X。

    cortexA15 使用的 IPU-AM57X 与 PROCESSOR-SDK-RTOS 使用的 IPU-AM57X 是否 PROCESSOR-SDK-LINUX 应使用相同的版本号

    此致、

    汉字

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hanc:
    请查看所附文件、如果它能解决您的问题、请告知我们。

    e2e.ti.com/.../sprac60.zip

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik

    现在、我要创建 AM5728 IPU 的 IPC 通信演示。 我使用的 SDK 版本是 ti-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-04.02.00.09-Windows-x86-Install、CCS 版本为 CCS7.4。 我使用命令“pdkProjectCreate.bat AM572x evmAM572x little all all m4“来创建所有 M4 内核相关演示、但不创建与 IPC 相关的演示。 我使用的 SDK 版本是否过旧、因此没有与 IPC 相关的演示? 您能提供 IPC 演示吗?

    此致

    汉字

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hanc:

    您当前的 SDK 和 CCS 版本似乎有些过时。如果可能、请考虑升级到更高的版本(例如,版本 09_03 或更新版本)、其中包括一组更清晰且更完整的 IPC 示例。 升级后、您可以在以下目录中找到 IPC 示例工程:
    processor_sdk_rtos_am57xx_11_01_00_00-linux-x64-installer/processor_sdk_rtos_am57xx_11_01_00_00/ipc_3_52_00_00/examples

    有关更多详细信息、请参阅随附的介绍 IPC 示例和使用指南的文档。

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/AM57X/09_03_00_00/exports/docs/rtos/index_how_to_guides.html?  

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik

    非常感谢。 我先升级 SDK。 此外、我将在 ARM 端使用 Linux 4.9.69 版 Linux 端使用的 SDK 是否需要同步更新? Linux SDK 版本和 IPU 使用的 RTOS SDK 版本之间是否有相应的关系?

    此致

    汉字

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik

    我下载了 SDK 版本 09_03 和 ccs12.5、但在 CCS Window->preferences->Code Composer Studio->Products 中安装 SDK 时、收到以下错误

    收集要安装的项目时出错

    会话上下文为:(profile=EPP.packages.cpp, phas=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect、ops=, action=)。

    下载工件时出现的问题:OSGi bundles, com。 ti。 RTSC。 IPC。 乘积_3. 50.4.08, 3.50.4.08.

    文件包含无效内容:C:\Users\74176\AppData\Local\Temp\signatureFile17709942937695586881.jar

    无效内容:meta-INF/MYKEY.SF

    META-INF/MYKEY.SF

    这就是为什么、

    信号

    software-dl.ti.com/.../index_how_to_guides.html 使用-pdk-drivers-and-ipc-to-load-from arm-linux-on-am57xx-sevices SDK 教程第 10.2.5 节“处理器 SDK IPC 快速入门指南“<processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_IPC_Quick_Start_Guide。 链接无效。 您能否提供更新的链接? 非常感谢

    此致

    汉字

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hanc:

    另外、我在 ARM 端使用的是 Linux 版本 4.9.69 Linux 端使用的 SDK 是否需要同步更新? [/报价]

    是的、请将您的 Linux 版本 4.9.69 更新至最新版本。

    Linux SDK 版本与 IPU 使用的 RTOS SDK 版本之间是否存在相应的关系?

    为混乱而道歉。 Linux SDK 版本和 RTOS SDK 版本之间没有直接关联。 Linux 平台仅用作构建和运行 RTOS SDK 的主机、这就是使用特定 Linux SDK 的原因。

    我下载了 SDK 版本 09_03 和 ccs12.5、但当我在 CCS window->preferences->Code Composer Studio->Products 中安装 SDK 时、我收到以下错误

    您能否请尝试使用 11_01 SDK 、并告诉我该版本是否仍面临相同的问题。

    此致、

    Karthik

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik

    我  尝试使用 11_01 SDK、这个问题也存在

    此致

    汉字

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hanc:

    我会在我的最后检查这个,我会回来给你。

    此致、

    Karthik  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hanc:

    请替换  下面 SDK 路径中随附的 eclipse 文件夹。 之后、重新启动 CCS 并尝试通过 CCS 安装 IPC 版本。 它应该按预期安装。 如果这对我们有帮助、请告诉我们。

    /processor_sdk_rtos_am57xx_11_01_00_00/ipc_3_52_00_00

    e2e.ti.com/.../eclipse_5F00_fix.zip

    此致、
    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik

    对不起,我最近在度假,所以我答复晚了,我更换了它,现在它是好的,非常感谢

    此致

    汉字