This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VP-Q1:对于张量输出数大于 1 的情况、使用 tivxPixelVizNode

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TDA4VP-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1592006/tda4vp-q1-tivxpixelviznode-use-for-tensors-output-number-bigger-than-1

器件型号: TDA4VP-Q1

大家好、E2E 专家:

我想将训练模型 subgraph_0_tidl_io_1.bin 部署到 TDA4VP-Q1、但当我使用 tivxPixelVizNode 时、无法使用摄像头获取正确的照片、即使无法显示背景图像。

问题在于tivxPixelVizNode、如果工作正常、image.nv12应显示:

  • 背景图像(定标器输出)

  • Tensor 0 叠加的工程图结果

因为image.nv12显示的是绿色条纹、这证明:

tivxPixelVizNode在第一步中已发生故障—将input_image (Scaler Output) 复制到output_images[0]